This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TI-RTOS:与 uITRON 和 T-Kernel 的比较

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/683989/rtos-ti-rtos-comparison-to-uitron-and-t-kernel

器件型号:TI-RTOS

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

[问题]
请提供 TI-RTOS 与 uITRON 或 T-Kernel 的函数差异数据吗?
我的客户想知道 TI-RTOS 与 RTOS 的功能是否存在差异。

如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    这是一个开放式问题。 如果您可以提供所需功能的项目符号列表、则更容易回答。 例如

    -许可:BSD...提供源代码
    -调度程序类型:抢先式
    -分配机制:多个堆实现(大小可变、大小固定、大小固定等)
    -网络堆栈支持:是。 NDK 支持 IP4v4和 IPv6
    -支持:免费。 E2E....
    等等

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、

    感谢您的回答。 我将要求我的客户提供他们想要了解的列表。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaka、

    我要将其标记为 TI 认为已解决、因为它已经开放了一点、但请随意拒绝并发布后续行动。

    Todd