This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA2EXEVM:762f0v9

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/684485/ccs-tda2exevm-762f0v9

器件型号:TDA2EXEVM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

  在“我的板”中,我刷写了禁用 JTAG 的应用程序。 现在、我无法连接到 SoC。 是否有一种恢复 SoC 的方法(方法/编程器工具)。

谢谢、

E.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthick、

    您可以将 SYSBOOT 更改为调试引导模式、然后使用 JTAG 连接到 SoC。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您能告诉我、我如何将 SYBOOT 更改为 DebugBoot。

    谢谢、

    e.Karthick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SYSBOOT 是一个 DIP 开关(TDA2E17x17 EVM 上的 SW4)。 您需要将交换机设置为00000000 10000001。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们还没有收到您的回复、我假设您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、
    Rishabh