This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:电路板套件 evm5517 -将程序刻录到 evm5517上的闪存中

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, TMS320C5517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/681006/tms320c5517-board-kit-evm5517---burn-program-into-flash-on-evm5517

器件型号:TMS320C5517
主题中讨论的其他器件:CC3200

您好,

http://www.ti.com/lit/ml/sprw257/sprw257.pdf 

我在   指导中将刻录程序刻录到板载 evm5517的闪存中:

o 在 tests\bootdemo 中将 bootdemo 编程到闪存中:

1) 1)将 bootdemo.out 从 tests\bootdemo\Debug 复制到此目录。

2) 2)运行 convert.bat 以使用 hex55.exe 生成可引导的二进制映像。

3) 3)从该目录加载并运行 programmer.out。 您将看到一个菜单
如下所示:

选择设备...
1x - NAND 闪存[CSx:2、3、4、5]
2x - NOR 闪存[CSx:2、3、4、5]
4 - IIC EEPROM
5 - MMC
6 -标清
7x - SPI 串行闪存(24位地址)[引脚图 x:1=MODE5、2=MODE6]
8 - MCSPI 串行闪存

在控制台中键入22并按 Enter。 第一个"2指定 NOR 闪存。
第二个"2"指定芯片选择2。

4) 4)系统将提示您输入以下文本:

要执行的操作...
1 -使用对器件进行编程
2. -读取设备数据以输出

键入1和完整的文件路径、然后按 Enter。 例如、使用此项:

1C:\ti\evm5517_v1\flash_programming\bootdemo.bin

如果演示位于 C:\ti\evm5517_v1\flash_programming\bootdemo.bin 中

5) 5)断开与 Code Composer Studio 的连接并对电路板进行下电上电。

刻录后正常、但板上的液晶屏仍然 不显示。

 如何操作? 谢谢。

谢谢  

Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 C55x 团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nguyen:

    您可能在以下位置访问 C5515 Boot-Image Programmer 教程:
    processors.wiki.ti.com/.../C5515_Boot-Image_Programr
    但是、您能否发布电路板闪烁的完整日志。 我想知道刷新过程是否成功完成、并显示以下消息:

    三、会议的报告
    正在刷新数据...
    完成

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tsvetolin Shulev,
    我希望通过 UART 将映像烧录到 EV5517、与通过 UART 烧录 cc3200的映像相同。
    如何操作? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tsvetolin Shulev,
    我必须在哪里下载 UartBoot.exe?
    谢谢
    Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有下载链接:
    sourceforge.net/.../
    以下链接的资源也可能有用:
    processors.wiki.ti.com/.../User:Clintonr
    e2e.ti.com/.../425791

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tsvetolin Shulev,
    板载 evm5517需要在 SW3处进行更改
    谢谢
    Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nguyen、

    如果您要查找有关 SW3引导模式设置的详细信息、请参阅 support.spectrumdigital.com/.../evm5517_TechRef.pdf 第2-4页和2-5页了解详细信息。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用套件 EVM5517。

    请给我一个详细的教程、我已经阅读了引导加载程序文档、但仍然没有关于通过串行 UART 烧录映像模式的详细信息、Uartboot.exe 我拥有的是因为它位于 CSL v3.08中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nguyen、
    有关 从 UART 引导的说明、请参阅 www.ti.com/.../sprabl7c.pdf 的第3.5节。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Lali

    我使用套件 EVM 5517 、目前我的 PC 未找到 USB 通道 B、如文档 sprabl7c.pdf 中所示。

     PC 如何找到套件 evm5517的 USB。

    我尝试安装驱动程序 XDS100、但没有结果。

    请给我建议以解决问题。

    谢谢

    Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nguyen、

    如果您参考的是 USB 驱动程序、您是否看到位于 C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.08\utilities\USB_Boot_Tool\C55xx_USB_EP_installation_11.20\C55xx_USB_EP_installation_11.20\redist_32位的 readme.txt

    运行 C55xx_USB_EP_install.bat 有一个步骤

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Lali
    我按照的指示操作
    www.ti.com/.../sprabl7c.pdf 第3.5部分从 UART 引导
    从 UART 引导:1. 确保 SPI 串行闪存或 micro SD 插槽中没有引导映像。 C5535 eZdsp 的 J2应通过 USB 电缆连接到 PC USB 端口。 它将通过 TI XDS100通道 B 使用虚拟 COM 端口(COM 端口号因系统而异)
    2.确保 SW3的引脚2打开、并检查 TI XDS100通道 B 的负载 VCP (启用虚拟端口)。 要查看 TI XDS100通道 B 的属性、请打开控制面板→系统→硬件→设备管理器→USB 控制器→TI XDS100通道 B→属性→高级。
    要查看特定 COM 端口的属性、请打开控制面板→系统→硬件→设备管理器→端口(COM 和 LPT)→USB 串行端口(COMxx)。 "属性"对话框显示在"获取虚拟 COM 端口号"中。
    当前、当与套件 EVM5517 F 相连接时、我的 PC 未找到驱动程序 USB 通道 B
    谢谢
    Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    E2ETm社区
    C5000超低功耗 DSP
    C5000超低功耗 DSP 论坛
    更多
    提出相关问题
    提出新问题
    TI 认为已经解决
    TMS320C5517:电路板套件 evm5517 -将程序刻录到 evm5517上的闪存中
    曹阮曹阮曹阮
    器件型号:TMS320C5517

    您好,

    www.ti.com/.../sprw257.pdf

    我在指导中将刻录程序刻录到板载 evm5517的闪存中:

    o 在 tests\bootdemo 中将 bootdemo 编程到闪存中:

    1) 1)将 bootdemo.out 从 tests\bootdemo\Debug 复制到此目录。

    2) 2)运行 convert.bat 以使用 hex55.exe 生成可引导的二进制映像。

    3) 3)从该目录加载并运行 programmer.out。 您将看到一个菜单
    如下所示:

    选择设备...
    1x - NAND 闪存[CSx:2、3、4、5]
    2x - NOR 闪存[CSx:2、3、4、5]
    4 - IIC EEPROM
    5 - MMC
    6 -标清
    7x - SPI 串行闪存(24位地址)[引脚图 x:1=MODE5、2=MODE6]
    8 - MCSPI 串行闪存

    在控制台中键入22并按 Enter。 第一个"2指定 NOR 闪存。
    第二个"2"指定芯片选择2。

    4) 4)系统将提示您输入以下文本:

    要执行的操作...
    1 -使用对器件进行编程
    2. -读取设备数据以输出

    键入1和完整的文件路径、然后按 Enter。 例如、使用此项:

    1C:\ti\evm5517_v1\flash_programming\bootdemo.bin

    如果演示位于 C:\ti\evm5517_v1\flash_programming\bootdemo.bin 中

    5) 5)断开与 Code Composer Studio 的连接并对电路板进行下电上电。

    刻录后正常、但板上的液晶屏仍然不显示。

    如何操作? 谢谢。

    谢谢

    Nguyen

    TMS320C5517编辑标签
    曹阮曹阮曹阮
    2018年4月16日下午2:08
    回复更多
    所有回答
    建议的答案
    Lalindra Jayatilleke Lalindra Jayatilleke
    2018年4月27日晚上8:54
    对阮曹的答复:

    Nguyen、

    如果您参考的是 USB 驱动程序、您是否看到位于 C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.08\utilities\USB_Boot_Tool\C55xx_USB_EP_installation_11.20\C55xx_USB_EP_installation_11.20\redist_32位的 readme.txt

    运行 C55xx_USB_EP_install.bat 有一个步骤

    Lali
    TMS320C5517
    回答此问题后、我的问题得到了更多解决
    曹阮曹阮曹阮
    2018年4月27日晚上10:27
    对 Lalindra Jayatilleke 的答复:

    你(们)好 Lali
    我按照的指示操作
    www.ti.com/.../sprabl7c.pdf 第3.5部分从 UART 引导
    从 UART 引导:1. 确保 SPI 串行闪存或 micro SD 插槽中没有引导映像。 C5535 eZdsp 的 J2应通过 USB 电缆连接到 PC USB 端口。 它将通过 TI XDS100通道 B 使用虚拟 COM 端口(COM 端口号因系统而异)
    2.确保 SW3的引脚2打开、并检查 TI XDS100通道 B 的负载 VCP (启用虚拟端口)。 要查看 TI XDS100通道 B 的属性、请打开控制面板→系统→硬件→设备管理器→USB 控制器→TI XDS100通道 B→属性→高级。
    要查看特定 COM 端口的属性、请打开控制面板→系统→硬件→设备管理器→端口(COM 和 LPT)→USB 串行端口(COMxx)。 "属性"对话框显示在"获取虚拟 COM 端口号"中。
    运行 UartBoot.exe (运行 UartBoot.exe)并在“波特率”中选择57600。
    4.在“PC COM Port”(PC COM 端口)中输入正确的 COM 端口号,然后检查“Serial Port”(串行端口)。
    5.单击“发送文件>>”
    当前、当与套件 EVM5517 F 相连接时、我的 PC 未找到驱动程序 USB 通道 B

    谢谢
    Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照的指示操作
    www.ti.com/.../sprabl7c.pdf 第3.5部分从 UART 引导  
    从 UART 引导:1. 确保 SPI 串行闪存或 micro SD 插槽中没有引导映像。 C5535 eZdsp 的 J2应通过 USB 电缆连接到 PC USB 端口。 它将通过 TI XDS100通道 B 使用虚拟 COM 端口(COM 端口号因系统而异)
    2.确保 SW3的引脚2打开、并检查 TI XDS100通道 B 的负载 VCP (启用虚拟端口)。 要查看 TI XDS100通道 B 的属性、请打开控制面板→系统→硬件→设备管理器→USB 控制器→TI XDS100通道 B→属性→高级。
    要查看特定 COM 端口的属性、请打开控制面板→系统→硬件→设备管理器→端口(COM 和 LPT)→USB 串行端口(COMxx)。 "属性"对话框显示在"获取虚拟 COM 端口号"中。
    当前、当与套件 EVM5517 F 相连接时、我的 PC 未找到驱动程序 USB 通道 B
    谢谢
    Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nguyen、

    让我们从当前方法中后退一步。

    基于您使用 programmer.out 的初始方法。 您是否具有 support.spectrumdigital.com/.../evm5517_TechRef.pdf 第2-5页中所述的 NOR 闪存引导的正确 DIP 开关设置。 对于 NOR 引导、SW3设置必须为0000。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会误解我、我希望通过 UART 烧录图像、但仍然无法烧录

    我按照的指示操作

    www.ti.com/.../sprabl7c.pdf 第3.5部分从 UART 引导  

    从 UART 引导:1. 确保 SPI 串行闪存或 micro SD 插槽中没有引导映像。 C5535 eZdsp 的 J2应通过 USB 电缆连接到 PC USB 端口。 它将通过 TI XDS100通道 B 使用虚拟 COM 端口(COM 端口号因系统而异)

    2.确保 SW3的引脚2打开、并检查 TI XDS100通道 B 的负载 VCP (启用虚拟端口)。 要查看 TI XDS100通道 B 的属性、请打开控制面板→系统→硬件→设备管理器→USB 控制器→TI XDS100通道 B→属性→高级。

    要查看特定 COM 端口的属性、请打开控制面板→系统→硬件→设备管理器→端口(COM 和 LPT)→USB 串行端口(COMxx)。 "属性"对话框显示在"获取虚拟 COM 端口号"中。

    当前、当与套件 EVM5517 F 相连接时、我的 PC 未找到驱动程序 USB 通道 B