This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA725:eMMC v5.0问题

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/684155/linux-dra725-emmc-v5-0-issues

器件型号:DRA725

工具/软件:Linux

大家好、TI 工程师

构成数据表、我们知道 DRA72X 仅兼容 EMMC V4.5、

现在我们要使用 EMMC v5.0、 Linux 内核和 Uboot 中的任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.您尝试使用的是 Linux SDK 版本。
    2.您要使用的 emmc5.0部件是什么。
    3.5.0规范的特定功能中是否有任何 v4.5中不可用的功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, 

    1,SDK 为内核:4.4.84

    2,Sch ö 如下:

     3、在某些电路板中、当我们将数据写入 EMMC 时失败、当电路板置于-40℃环境中时启动失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e 的建议答案类似问题:
    e2e.ti.com/.../2195262
    e2e.ti.com/.../2486764

    eMMCv5器件将向后兼容 V4.5、因此您将能够在 DRA7x 器件上使用 V5器件。
    V5规格中的特征将不可用/不受支持、但您应该能够使用4.5特征。

    请查看 MTFC4GACAJCN-4M IT 管理人员/数据表、了解向后兼容性。