This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:DDR3终端电阻器 VDDQ_1V5?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/678618/tms320dm8148-ddr3-termination-resistor-vddq_1v5

器件型号:TMS320DM8148
主题中讨论的其他器件:DM388

大家好。

目前正在使用 DM8148进行开发。

将 DDR3端接电路中的 VDDQ_1V5连接到 RDK 电路图是否正确?

VDDQ_1V5的用途是什么?

DM388 CSK 原理图显示了连接到 DGND 的 DDR3终端。

谢谢你。

随附 DM8148 RDK 电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user3707566、

    VDDQ_1V5是 DM814x EMIF 接口的外部电源。

    您所附的电路图是正确的。

    此致、
    帕维尔