This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:AM335x RemoteProc 版本

Guru**** 2015290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/683180/linux-am335x-remoteproc-version

工具/软件:Linux

如何在 BeagleBone 中运行的 Linux 发行版上安装版本/是否安装 remoteproc?

如果尚未安装、是否可以安装它、或者我必须擦除并使用已安装了 Remoteproc 的分销商?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件组件版本可在 Linux 处理器 SDK 下载页面上提供的软件清单中找到: www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM335X RemoteProc 已包含在处理器 SDK 中一段时间、肯定已超过一年。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 但我使用的是针对 BeagleBone 的最新 Debian 版本、我知道它具有 RemoteProc 和 UIO 驱动程序。
    我发现的更好的方法是、终端:

    >> CD /#以访问根树
    >>查找-iname remoteproc
    /lib/modules/4.9.78-ti-r94/kernel/drivers/remoteproc
    /sys/kernel/debug/remoteproc
    /sys/devices/platform/ocp/4a326000.pruss-soc-bus/4a300000.pruss/4a338000.pru1/remoteproc
    /sys/devices/platform/ocp/4a326000.pruss-soc-bus/4a300000.pruss/4a334000.pru0/remoteproc
    /sys/devices/platform/ocp/ocp:L4_wkup@44c00000/44d00000。wkup_m3/remoteproc
    /sys/class/remoteproc

    所以,我认为其中一个信息可能是版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 不支持 Debian。 请访问 www.beagleboard.org