请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2EVM5777 工具/软件:Linux
您好!
在 VISION SDK 中、我们发现 TIDL 的示例用例仅适用于仅 BIOS 模式(即 RTOS)
当我们构建用于 Linux+BIOS 模式(即 HLOS)的应用程序时、TIDL 可用的链路以及 ALG_PLUGIN 链接无法构建。 我们希望在 HLOS 模式下运行 TIDL 用例。
因此、请澄清我们的以下问题:
1) 1)我们能否通过将相应文件夹从 RTOS 复制到 HLOS 目录来集成 TIDL ALG 插件链接和 TIDL 用例? (在 cfg.mk 和 uC_cfg.mk 文件中添加适当的内容)
2) 2)如果不是、请建议如何为 HLOS 模式启用"TIDL ALG 插件链接"和"TIDL 用例"。
提前感谢。
此致、
Ranjith。