工具/软件:Linux
您好、TI!
我正在使用 SDK 04.01.00.06中的 u-boot 2017.01,并在/arch/arm/match-omap2/board.c 中禁用 RTC (函数 void EARLY_SYSTEM_init (void));
我可以使用我们的定制板(基于 AM335x-SK-EVM、从2个分区 SD 卡引导)启动 SPL、但在 uboot 中更改、控制台消息如下:
CCCCCCCCCC
U-Boot SPL 2017.01-00360-gc6c77f9-脏 污(2018年4月10日- 23:19:01)
尝试从 MMC1引导
正在读取 uboot.env
**无法从 mmc0:1读取"uboot.env"**
使用默认环境
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
U-Boot 2017.01-00360-gc6c77f9-脏 污(2018年4月10日- 23:19:01 -0400)
CPU :AM335X-GP 修订版2.1
型号:TI AM335x EVM-SK
DRAM: 256 MIB
NAND: 0 MIB
MMC: OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
正在读取 uboot.env
**无法从 mmc0:1读取"uboot.env"**
使用默认环境
未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
NET: cpsw、USB_ether
数据中止
PC:[<8ff6c1c0>] LR:[<8ff603e3>]
重新分配 PC:[<8081a1c0>] LR:[<8080e33>]
SP:8df28248 IP:8ffaca04 FP:00000017
R10:808607a0 R9:8df31ed8 R8:4030cdcc
R7:8ffac97c R6:8ffac8e8 R5:8ffac980 R4:0f752000
r3:44e3e000 r2:b0010000 r1:8ffac9c4 r0:00000000
标志: 模式 SVC_32上 nZcv IRQ 关闭 FIQ
正在重置 CPU ...
正在重置...
CCCCCCCCCC
导致崩溃的原因是什么?
希望获得解决方案或见解。
此致
陈慧琳