This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2:用于 OpenCV 的 RVP Linux 用例

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/681009/linux-tda2-rvp-linux-usecase-for-opencv

器件型号:TDA2

工具/软件:Linux

TDA2X RVP 板中是否支持 OpenCV? 示例、如 TDA2 EVM OpenCV Canny 示例中所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Krishnakumar、

    我们尚未在  TDA2X RVP 板中验证 OpenCV、我们已在 TDA2X EVM 上验证

    我正在向团队核实在 TDA2X RVP 板上验证的所有内容,并将返回给您?

    此致

    Suryamani Jena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krishnakumar、
    您是否在 TDA2X RVP 板上运行 OpenCV 时遇到任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TDA2x RVP 板上不支持 OpenCV

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiju、您好!

    感谢您提供相关信息、

    我们需要在  RVP 板上运行标准 VisionSDK OpenCV 用例。

    最佳方法是什么?

    此致、

    KK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然开箱即用没有为 OpenCV 构建的用例、但可以将 OpenCV 添加到 RVP 用例。 RVP 和 EVM 在这方面的最大区别是 RVP 上的所有捕获都是通过 FPD Link III 进行的 必须修改 OpenCV 用例以使用多通道 LVDS 捕捉初始化、而不是单摄像头 VIP 初始化。 基本而言、请查看与 RVP 配合使用的用例、并在 OpenCV 用例中使用相同的摄像头设置初始化。

    希望这就是您需要更改的所有内容、但我尚未测试这里的确切步骤。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    感谢您的参与、

    考虑到我们有链路和链路、我将捕获模式设置为"摄像机"是否足够、以便数据进入算法模块?
    或者、我有基于以太网的输入、可以接收 YUV 或 RGB 数据。 数据采集的成本更低。

    我的担忧是、
    1.我们是否需要构建 OpenCV 库? 或为 EVM A15内核构建的库、可用作 RVP A15内核。
    2.我们需要更改.cfg、makefile 等、以便可以将库链接到算法以在 RVP 上运行 OpenCV 示例、在本上下文教程/指导中将会有所帮助。

    此致、
    KK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您无需重建 OpenCV 库、但在进行以下更改后需要重新构建 VSDK 应用

    1.在 TDA2x RVP 配置中添加 Open CV UC (D:\processor_sdk_vision_03_00_00\vision_sdk\apps\configs\tda2xx_RVP_Linux_all)

    2.修改 OpenCV UC 以使用建议的 FPD 链接摄像头

    如何构建和运行 OpenCV 文档位于 VisionSDK_UserGuide_opencx.pdf 中

    此致、Shiju