This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:DRA71xxx:对于 J6,TI 支持对包含 TrustZone 的变体以及不包含 TrustZone 的变体进行安全引导?

Guru**** 1794070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/682507/linux-dra71xxx-for-j6-ti-support-secure-boot-for-variants-which-includes-trustzone-and-for-variant-which-does-not-include-trustzone

工具/软件:Linux

DRA71xxx:对于 J6,TI 支持对包含 TrustZone 的变体以及不包含 TrustZone 的变体(在基于 Linux 的平台中)进行安全引导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shivaprasad、

    HS (高安全性)器件支持安全引导和 TrustZone。
    GP (通用)器件不支持安全引导和 TrustZone。

    您还可以检查此主题:
    e2e.ti.com/.../529555

    此致、
    Yordan