This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H06:EVMK2H 的散热器和风扇

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/681312/66ak2h06-heat-sink-and-fan-of-evmk2h

器件型号:66AK2H06

您好!

我的客户对 EVMK2H (66AK2Hxx EVM)上的散热器和风扇有以下问题。
我要求制造 EVMK2H、但到目前为止没有任何反应。
请为我们提供支持?

问题1. 我们想知道是哪种制造商和散热器的部件号
和安装在 EVM 上的风扇。
我已查看 EVM 的 BOM 列表、但无法从列表中找到它。

问题2. 如何选择 EVM 上安装的散热器和风扇?
我们需要了解选择条件。

此致、
G.F.

您好!

我的客户对 EVMK2H (66AK2Hxx EVM)上的散热器和风扇有以下问题。
我要求 Advantech (EVM 制造)、但到目前为止没有任何响应。
请为我们提供支持?

问题1. 我们想知道是哪种制造商和散热器的部件号
和安装在 EVM 上的风扇。
我已查看 EVM 的 BOM 列表、但无法从列表中找到它。

问题2. 如何选择 EVM 上安装的散热器和风扇?
我们需要了解选择条件。

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于问题1:

    我拆卸了安装在 K2H EVM 上的风扇、下面是它在器件上所说的内容:

    至于散热器、任何制造商都应该这样做。  

    [引述]Q2。 如何选择 EVM 上安装的散热器和风扇?
    我们希望了解选择条件。[/quot]

    根据热设计指南选择散热器(材料和尺寸):

    请参阅第7节" PCB 热设计注意事项"。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    g.、

    EVMK2H 上实现的散热器是由标准挤压铝散热器创建的定制设计。  定义热要求后、任何散热器制造商都可以为您创建一个散热器。

    定义要求是此过程的重要组成部分。  Yordan 引用的文档中对此进行了讨论。  数据手册中列出了与66AK2H 器件相关的 Theta-JB 和 Theta-jc 的 JEDEC 值。  66AK2H 器件的 Delphi 散热模型包含在器件产品页面上。  这可与热建模套件一起使用、以验证是否满足所有要求。

    另一个注意事项:EVM 上实施的散热器和风扇解决方案非常保守-即设计过度。  此 EVM 设计预先日期的初始器件样片和早期样片通常会消耗比生产器件更多的功率。  在额定环境下运行时、冷却解决方案(散热器和风扇)无需如此大。

    Tom