This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:Android 文件系统 eMMC 闪存脚本

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/680887/am5728-android-filesystem-emmc-flashing-script

器件型号:AM5728

你(们)好

我使用 am5728平台来构建文件系统,还可以,但我想将文件系统刻录到 EMMC 并从 EMMC 引导,但我没有脚本供参考。

您是否有脚本供我参考?

SDK 版本:ti-processor-sdk-android-am57xx-evm-04.00.04

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weijie、

    Android Processor SDK 4.2和4.3具有 setup.sh 脚本、可将文件系统加载到 EMMC 中、如 此处所述。 (或 此处 为旧版4.2内容、但页面应具有相同的信息)。

    ti-processor-sdk-android-am57xx-evm-04.00.00.04/setup.sh 中的注释听起来像是脚本一样、也会在4.0中将文件系统加载到 EMMC 中。 是否可以确保按照上述文档前提条件部分中的所有步骤操作并尝试使用 setup.sh?

    此致、  

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    我知道这个脚本、我想要的是在目标板上刻录文件系统、而不是使用 minicom 来刻录文件系统。

    Thnaks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weijie、

    我想我误解了你的问题。

    1) 1)您是在计算机上构建 Android AM57xx 文件系统、还是在 AM5728 GPEVM 板本身上构建文件系统?
    2) 2)您能否提供更详细的描述、以说明您正在寻找的内容?

    此致、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Weijei、

    您是否查看并尝试使用该脚本
    git.omapzoom.org/.../

    在设备侧、从 minicom
    执行"fastboot 1"、使电路板进入 fastboot 模式。

    在主机侧
    在正确的主目录位置对所有映像和 fastboot 二进制文件执行"fastboot.sh"。
    或
    执行" sudo ./fastboot flash