This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3XEVM:TDA3x 寄存器设置不正确

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/681092/tda3xevm-tda3x-register-settings-incorrect

器件型号:TDA3XEVM

尊敬的 TDAx 团队:

我的客户遇到寄存器设置问题。 他们发现一些寄存器设置不正确、其中一个示例是用于启用外部 DDS 存储器的位在不应该被置位时被置位。 他计划下载寄存器内容并将其与单个配置寄存器交叉引用。 我们的问题如下:

  • 是否有更有效的方法来验证寄存器设置?
  • 如果没有、是否有文档详细介绍了它们的交叉比较的默认寄存器设置? 我们在 TRM 中找不到任何内容。

如果您需要更多详细信息、请告诉我。

谢谢、
Barend

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barend、

    TRM 寄存器说明将包含寄存器的复位值/默认值。 CDDS 中还有一个寄存器描述工具、使用户能够查看默认寄存器值并将默认寄存器值另存为文本文件。
    cdds.ext.ti.com/.../emxNavigator.jsp

    如果您和客户正在寻找特定的寄存器地址、我们可以在那里尝试并提供帮助。

    谢谢、此致、
    Piyali