Other Parts Discussed in Thread: AM3352
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
让我检查一下客户的问题。
他们使用 AM3352编写仅对一个通道使用 RMII 的程序。
使用 RMMI1时、设置 RMII2的 gmii_SEL 寄存器和关闭是否存在任何问题?
2.与 TRM "9.3.1.50 conf_相同 _ 寄存器"、rxactive 是否正确写入第5位?
他们正在尝试通过查看 EVM 上运行的另一个操作系统的示例程序来检查差异。
此致、
库吉·西加塔