Other Parts Discussed in Thread: AM5718, DRA722
主题中讨论的其他器件: PMP、 DRA722
工具/软件:Linux
您好!
使用最新的 Linux SDK 4.2.0.9
root@am57xx-evm:/var/log cat weston.log
日期:2017-12-23 UTC
[13:46:20.936] Weston 1.11.0
http://wayland.freedesktop.org
故障报告发送至:https://bugs.freedesktop.org/enter_bug.cgi?product=Wayland&component=weston&versi0
内部版本:1.10.93-2-g2d825ed configuration.ac:正式版本(2016-05-)中的 bump to version 1.11.0
[13:46:20.936]操作系统:Linux、4.9.59-ga75d8e9305、#2 SMP 挤占周六12月23日10:02:24 EST 2017、armv7l
[13:46:20.938]使用配置文件'/etc/weston.ini'
[13:46:20.944]输出重新喷漆窗口最大值为7ms。
[13:46:20.957]加载模块'/usr/lib/weston/drm-backend.so
[13:46:21.007]正在初始化 DRM 后端
[13:46:21.055]使用/dev/dri/card0
[13:46:21.062]加载模块'/usr/lib/weston/gl-renderer.so
无法加载模块:/usr/lib/gbm/gbm_dri.so:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录
无法加载模块:/usr/lib/gbm/gbm_gallium_drm.so:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录
加载的模块:GBM_PVR.SO
找到有效的 GBM 后端:GBM_PVR.SO
[13:46:21.190]警告:不支持 EGL_EXT_platform_BASE 或不支持特定平台;返回至例如
[13:46:21.212]警告:不支持 EGL_EXT_buffer_age。 性能可能会受到影响。
[13:46:21.212]检索 EGL 客户端扩展字符串失败。
[13:46:21.213]警告:进入 Weston 时没有输入设备。 可能的原因:
-没有读取/dev/input/event 的权限
-座椅配置错误(Weston 后端选项'ste'、udev 设备属性 ID_seat)
[13:46:21.213]创建输入设备失败
[13:46:21.317]致命:创建合成器后端失败
有趣的是、在将鼠标插入 USB 主机端口时、dmesg |tail 我希望进行鼠标枚举。 但什么也没有。 我敢打赌、如果枚举有效、Weston 也会有效。
这就是我在 USB 上所得到的一切
root@am57xx-EVM:/var/log dmesg |grep usb
[0.631470] LDOUSB:由 VMAIN 供电
[12.618525] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:注册新 USB 总线、分配总线编号1
[12.620431] 集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[12.620744] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号2.
[12.636406] 集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
root@am57xx-evm:/var/log lsusb
总线002设备001:ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0根集线器
总线001器件001:ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0根集线器
插入鼠标不会改变任何效果。 我可能应该尝试使用带电的 USB 集线器并将鼠标插入其中吗?
此致、
-Gunter