This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:重映射查找表(LUT)有问题

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/680058/compiler-problem-with-remapping-look-up-table-lut

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好

  vision SDK 版本2.9 --- TDA3xx 上采用 LDC 的3D 环视

1.   我们希望得到最终的查找表---将输出图像中的每个像素(渲染图像)重映射到一个或多个输入图像中的像素(鱼眼图像),但我们没有 TDA3xx 芯片,我们是否 可以生成此表      使用基于 PC 的工具?

2.   “离线 PC 工具为 GPU 上的每个视图生成虚拟视图3D 网格和关联的虚拟汽车图像”--- 如何获取此离线 PC 工具?

3.   vision_sdk/tools/surround_vision_tools/tda3x_LUT/V210.bin SDK 随附的文件是否可以 自行生成此文件以及如何生成?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing Yan、

    很抱歉耽误你的回答。 我是否可以请求您使用最新版本的 VisionSDK (版本为3.3)。
    此版本包括基于 PC 的工具。

    与采用版本控制的 VisionSDK 2.9相比、基于 LDC 的3D SRV 显著改善

    www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-TDAX

    此致、
    Sujith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jing
    1) 1)如果没有 TDA3x 芯片、则无法生成最终查找表
    2) 2)离线 PC 工具随工具文件夹中的标准 VISION SDK 版本一起发布
    3) 3) v2w.bin 文件由离线 PC 工具生成。

    此外、如建议、请转到最新版本。

    此致
    Shashank