Other Parts Discussed in Thread: AM5728
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在使用 AM5728在 A15上使用 Linux、在 DSP1上使用 TI RTOS 进行定制电路板工作。 我正在尝试为2个插槽的 AXR0上的 TX 设置 MCASP5、以32位 I2S 模式运行。 我已经初始化 EDMA、配置了 XBAR。 我已配置 ACLKX = 1.026MHz、FSX = 15.9KHz。 外部参考时钟为24.576MHz。 我使用示波器验证了 ACLKX 和 FSX 的输出。
供参考、使用的 McASP_HwSetupData 为-
{/* MCASP5_TX */
0xFFFFFFFF、 // MCASP_TXMASK
0x000180F0、 // MCASP_TXFMT
0x00000113、 // MCASP_TXFMCTL
0x00000003、 // MCASP_TXTDM
0x0000000F、 // MCASP_EVTLX
0x000001ff、 // MCASP_TXSTAT
0x00000000、 // MCASP_XEVTCTL
{
0x00000022、// MCASP_ACLKXCTL
0x00008098、// MCASP_AHCLKXCTL
0x00000000 // MCASP_TXCLKCHK
}
}
和 McASP_ChanParams 是–
{/* MCASP5_TX */
1、
{ McASP_SerializerNum_0},
&McASP_setup[MCASP5_TX]、//如上所示
对、
McASP_OpMode_TDM、
McASP_WordLength _32、
null、
0、
null、
(McASP_GblCallback) M5_GblErrXmt、
2、
McASP_BufferFormat_1SER_MULTISLOT_Interleaved、
对、
4、// 2.
对
}
在我的代码中,我将收到使用 mcaspSubmitChan()提交的每个 MCASP 事务的回调。 我有2个传输缓冲器(乒乓式)、长度为5ms。 (缓冲区使用 Memory_calloc()分配内存并对齐128)。 在回调中、我将通过计数信标发布来检查是否正在运行。 在任务循环中,我正在等待信标,将数据加载到发送缓冲区中,并调用 CacheP_wbInv(),然后使用 mcaspSubmitChan ()提交已加载的发送缓冲区。
在示波器上,我看不到我加载到 TX 缓冲区中的数据是从 AXR0发出的–除了每10ms 发出一次0x0080_0000 (即2倍音频帧大小)之外,它都是0。 我缺少什么? 我已尝试在禁用 McASP_LOOPJOB_ENABLED 功能的情况下重新构建 PDK、但这没有帮助。
(我将 RTOS 和 Linux SDK v4.01与 CCSv7.2一起使用)