This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXSK437X:入门套件电流感应电阻器

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/681016/tmdxsk437x-starter-kit-current-sense-resistors

器件型号:TMDXSK437X

我们的设计以 AM437x 入门套件为基础。 该入门套件具有5个与所有处理器电源串联的电流感应电阻器。 除了允许您测量流向处理器的电流之外、它还将处理器电源与电路板的其余部分隔离开来。 我认为最好将它们留在里面、这样处理器电源就会与电路板的其余部分隔离、并且不会共享相同的平面。 我认为隔离处理器电源将降低处理器暴露的噪声。 然而、被分割成的平面会影响通过相邻层的高速线路的阻抗和信号完整性。 我的理解是、高速线路不应在相邻层的平面中出现任何断点。

我想移除5个电流感应电阻器并将10个 planes.into 5组合在一起。 但在我进行这项工作之前,我想问社会人士,这是否可以。

我们刚刚完成了布局、并担心平面断裂会如何影响 DDR、LCD、以太网、WiFi 和摄像头信号。

非常感谢您的帮助、

谢谢、Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是可以的。 这些电阻器放置在 EVM 板上、因为它们是早期设计并用于器件验证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!