This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA77P:能够处理 HS 器件的 PCB,焊球 GP14

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV707, TLV707P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/681034/dra77p-pcb-to-be-able-to-handle-hs-devices-ball-gp14

器件型号:DRA77P
主题中讨论的其他器件:TLV707、 TLV707P

大家好,  

我现在正在设计 PCB,并希望为 GP 器件 或 HS 器件提供单个 PCB (可能我将来会使用)。

在数据手册中 ,我 发现 GP14   是 GP 中的“保留”引脚 ,而  HS 中需要1.8V 电压  

所以问题:

1-  我应该考虑始终在该引脚上使用1.8V 电压(即使对于 GP)  ,还是  在熔丝编程期间只需要使用1.8V 电压?    

2-是否可以使用 1.8V 的 PMIC 输出 或 需要差动 LDO ?  

3-是否有任何其他建议/需要 具有 能够同时处理 GP 和 HS 器件的单个 PCB?

谢谢你  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlo、

    您可能是指 G14 (vpp)、因为没有 GP14焊球。

    在正常运行期间、不应向 vpp 施加电压。

    2.建议使用 TLV707x 系列中的 TI 电源管理解决方案 TLV70718满足 vpp 所需的电源电压范围。

    这通常可以通过禁用连接到 vpp 终端的稳压器来实现。 有关更多详细信息、请参阅 TLV707、TLV707P 200mA、低 IQ、低噪声、 用于便携式设备的低压降稳压器。

    请查看器件 DM 的一次性可编程(OTP)电子保险丝的 VPP 规格部分。

    谢谢、
    直径