This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:最新 SDK 中的 eglfs 颜色错误

Guru**** 2549430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/681348/linux-am3358-wrong-colors-with-eglfs-in-latest-sdk

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

当我更改 SDK 时、颜色问题再次出现。 在 SDK 3.2中、我能够使用 导出 QT_QPA_EGLFS_integration=none 获得正确的颜色、但它不再有用。

CAT /etc/powervr.ini
[默认值]
WindowSystem=libpvrDRMWSEGL.so
DefaultPixelFormat=RGB565 

我还尝试设置 QT_QPA_EGLFS_DEPTY=16或 QT_QPA_EGLFS_FORCE565、但不会更改任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JHi、

    [Default]标签中的"D"应该为小写。 请注意这些详细信息!

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在某个地方复制了它、记不清在哪里、也没注意到。 感谢您指出!