工具/软件:TI-RTOS
您好!
我们使用的是 VisionSDK3.1中的 TDA3X 后视全景用例。 我们观察到以下错误。
[IPU1-0] 20.490117 s: i2cMdSubmitChan:i2c1传输到从地址0x40失败
[IPU1-0] 20.490209 s:src/bsp_deviceI2c.c @第667行:
[IPU1-0] 20.490300 s: I2C1:DEV 0x40:错误!!!
[IPU1-0] 20.490392 s:src="BSP_deviceI2c.c @第689行:
[IPU1-0] 20.490483 s: I2C1:错误超时255 ms!!!
这也与我在以下链接中发布的查询有关。 不幸的是、它被锁定。
https://e2e.ti.com/support/arm/automotive_processors/f/1021/t/647542?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=RTOS%2FTDA3XEVM%3A%20SENSOR%20ERROR#pi320098=2
我们尝试读取解串器的0X4D 寄存器以确保数据是否被锁定。 我们观察到以下内容。
第0位正在设置。 以下是观察到的值。
0x4D = 0x13
0x4D = 0x53
0x4D = 0x93
0x4D = 0xd3
但是 LOCK_STS_CHG 位正在被置位、这表明 LOCK_STS 中有一个变化。 是因为我们遇到了该误差吗?