This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:编解码器引擎问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/678953/linux-am5728-codec-engine-questions

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

尊敬的团队:

请参阅下图、以红色标识   

a)可以提供 DCE (分布式编解码器引擎)中使用的 GS-Ducati 插件的用户手册和接口文档

b)说明如果 H.264编码和解码由 IVAHD 编解码器完成、编解码器引擎在 IPU 子系统 Cortex-M4中的作用。

c)哪个模块生成 RTP 数据包

2. AM5728中 C66x DSP 内核的作用是什么?

此致
Nagamahesh Gamidi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Nagamahesh Gamidi61"]1.请参阅以红色标识的下图 [/引用]

    很抱歉、我看不到您所说的"红色标识"是什么意思

    [引用 user="Nagamahesh Gamidi61"]a)可以提供 DCE (分布式编解码器引擎)中使用的 GS-Ducati 插件的用户手册和接口文档[/quot]

    请查看多媒体指南。

    [引用 USER="Nagamahesh Gamidi61"]b)说明如果 H.264编码和解码由 IVAHD 编解码器完成、编解码器引擎在 IPU 子系统 Cortex-M4中的作用。[/引用]

    CE (编解码器引擎)为用户提供 API 来调用 IVAHD 编解码器、例如 VIDDEC3_Process 等

    [引用 user="Nagamahesh Gamidi61"]c)哪个模块生成 RTP 数据包

    如果您是指通过网络发送数据包的 gstreamer 元素、则可以检查 udpsink 之类的元素。

     

    [引用 user="Nagamahesh Gamidi61"]2. AM5728中存在的 C66x DSP 内核的作用是什么?[/引述]

    请查看用户指南中的 DSP 章节:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_Training:_Multimedia#DSP_C66x_Gstreamer_Plugin_Internals

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您的问题得到了解答、请单击"此问题已解决"按钮。

    谢谢!

    BR
    玛格丽塔