主题中讨论的其他器件:TIDA-01454、 TMDSLCDK138、 TMS320C6747、 OMAP-L137、 PCM1864
您好!
是否可以将基于 PCM1864的圆形麦克风板(CMB)参考设计(TIDA-01454)与 OMAP-L138/6748开发套件(LCDK)(TMDSLCDK138/6748)配合使用?
在 TI Designs 论坛上、我得到的答案是"圆形麦克风板(CMB)可与任何主机设备配合使用、因为它通过不同的连接器提供到 μ I²C 控制线和 μ I²S 数据总线的访问。 请参阅 CMB 的原理图以查找可用的连接点。" 但是、我们不确定 TMDXLCDK138/6748上是否有可用的 I²C A I²S 端口、因为在原理图中、I2C0连接到视频编解码器、I2C1连接到 TMDLCDK6748和 TMDSLCDK138上的 FTDI 芯片。
此致、
Adam