请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM8148 工具/软件:Linux
您好!
我发现 Yocto 的一些帖子涉及 dm8148、但没有解决方案。
我认为我可以使用 AM335x-EVM 作为起点。 (Linux 和 u-boot 应单独构建)
有道理吗?
实际上、我之所以这样做是因为 SNMP。 将 SNMP 服务器和客户端添加到 Arago rootfs 似乎太复杂,对吧?
此致、
已运行