This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C5534:版本编译引导映像在调试时不工作

Guru**** 2549640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/679148/compiler-tms320c5534-release-build-boot-image-not-working-while-debug-is

器件型号:TMS320C5534

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

很抱歉,如果这听起来像一个古典的,但我想我已经用尽了在论坛上已经谈到的所有信息。

基本上、我有兴趣从我的项目的 Release 编译中构建一个引导映像、主要是出于速度原因、也是出于速度原因

图像尺寸。 将在.gel 中完成的所有神奇任务移植到我的初始化代码中、并添加了一些其他+验证了

映像构建在"ROM 模型"中、因此全局变量为初始化、我可以看到我的"调试生成的映像"工作正常(不带调试器)、

而相同的"释放模式生成的映像"无法正常工作。

实际上、这并不完全正确、因为我可以看到大多数 FW 工作正常(git a heartit led pulsing +其他指示)

但部分功能不是。

有趣的是、我可以将其追溯到优化问题。 当释放模式 OPTIM 级别设置为"1"时、图像将会

而上述任何级别都将导致其失败。

是否有办法更好地了解所发生的情况? 我使用的是 CCS7.4和 DSP/BIOS 5.42

谢谢、

Jacques

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雅克

    您是否对工作模型和非工作模型生成的.map 文件进行了比较、以查看增量是什么?
    可能会为您提供有关优化内容的线索。

    Lali