This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2:VIP &放大器;CSI2

Guru**** 2550590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/680421/tda2-vip-csi2

器件型号:TDA2

你(们)好

如图所示、有 VIP 模块和 CAL-CSI2模块。

VIP 模块和 CSI2模块是否可以同时工作?

Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、TDA2x 没有 CSI2输入。 TDA3x、TDA2Px 和 TDA2Ex 支持 CSI2输入。 在这些器件上、是的、VIP 和 CSI2输入可以同时运行。

    Rgds、

    Brijesh