This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA750:DRA750上的 QSPI 闪存支持列表?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/679099/linux-dra750-qspi-flash-supported-list-on-dra750

器件型号:DRA750

工具/软件:Linux

大家好、

TI 能否提供更多经验证可在 DRA750上工作的 QSPI 闪存器件?  

因为 EVM 上的 QSPI 闪存部件已停产...

提前感谢。

B.R.

OC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、OC、

    与 DRA750兼容的器件的时序特性处于 DRA750数据手册中指定的电气和时序限制范围内。   鉴于 EVM 不再可用、我建议咨询闪存供应商以获取更换建议。   

    祝您度过美好的一天!

    此致、

    石尾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiou、

    感谢您的回复。

    我期待您推荐的器件。

    B.R.

    OC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、OC、

    请查看器件数据手册的"7.16四路串行外设接口(QSPI)"章节:
    www.ti.com/.../dra750.pdf
    查找 QSPI 的时序特性、并与闪存供应商核实某个部件
    不符合这些要求。 我们无法建议特定的器件。

    此致、
    Yordan