This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM57X:OpenCV 库的 OpenCL DSP 内核

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/679686/linux-processor-sdk-am57x-opencl-dsp-kernels-of-opencv-library

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:Linux

您好;先生:

从何处可以获取   OpenCV 库的 OpenCL C C66 DSP 内核? 像此文件 modules/imgproc/src/OpenCL/morph.cl?

此致!

文波基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的 OpenCV 页面列出了 DSP 加速 OpenCV 内核集及其获取方法:

    http://www.ti.com/processors/dsp/libraries/open-cv.html

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,我想优化重映射功能,我搜索 了 www.ti.com/.../open-cv.html ,但没有找到 TI DSP 版本的重映射.cl,在哪里可以找到它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wenbo、

    TI 的 OpenCV 实现没有 remap.cl 的 DSP 优化版本。 请参阅以下页面、了解如何优化 DSP 的 OpenCV 功能: software-dl.ti.com/.../Foundational_Components.html、"修改 OpenCV 框架以添加更多 OpenCL 主机端和 DSP C66优化内核的必要步骤"部分

    Ajay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aijay、很高兴收到您的回复! 我注意到 TI 已经优化了"erime()",但我没有找到如何使用优化的"erime()"、"修改 OpenCV 框架以添加更多 OpenCL 主机端和 DSP C66优化内核的必要步骤"的完整示例,只显示了一些虚假代码,因此我如何使用优化的"erime()? 就像这个 cv::ocl::setUseOpenCL (true);cv:::ero()? 另一件困扰我的事情是没有人回答我的问题 e2e.ti.com/.../679736e2e.ti.com/.../677145