This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] L138/C6748 LCDK 和 Leopard 摄像机

Guru**** 2019500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/679435/l138-c6748-lcdk-and-leopard-camera

LCDK 的 Leopard 摄像机 接口是否具有任何软件 支持?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、此摄像头具有软件支持(应在处理器 SDK Linux 中受支持)、请参阅:
    e2e.ti.com/.../364248
    e2e.ti.com/.../200759

    上述线程仅用作参考、因为它们提到了相当旧的代码(目前不支持)。

    还请查看产品文件夹的工具和软件部分(IMGLIB):
    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢约旦的建议。 我会跟进这些问题。

    此致、

    Mike