This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C5505:AGC (自动增益控制问题

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/678872/compiler-tms320c5505-agc-automatic-gain-control-issue

器件型号:TMS320C5505

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、  

您好!

我们将 TMS320C5505 DSP 和 TLV320AIC3204 编解码 器用于音频应用的开发。


根据数据表、AGC 已经在硬件中实现、现在我们必须实现
启用属于 AGC 的参数

目标级别
最大 PGA 增益
噪声阈值电平
4.攻击时间
衰减时间
 
编解码器根据什么基准获取输入(振幅或频率、SNR 或电压、
电流)
 
当 AGC 噪声阈值设置为–70dB、–80dB 或–90dB 时、麦克风输入最大 PGA 适用设置
必须分别大于或等于11.5dB、21.5dB 或31.5dB。
但我们希望 允许信号阈值电平介于 +20dB 到+80dB 之间。

是阈值电平基准参数是 SNR 或振幅、因为噪声阈值电平为-30 t0 -90 dB、为负值

 AGC 输出电平介于+20dB 至+80dB 之间后将如何获得(人能仅听到这些电平)

您能帮助达到上述阈值水平吗?

提前感谢

此致、
Charitha。