Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A, OMAP-L138, OMAP-L137
主题中讨论的其他器件: PCM3168A、 OMAP-L138、 OMAP-L137
您好!
我目前正在设计一个使用 TMDX5535EZDSP 通过 I2S 总线连接外部编解码器 PCM3168A 的项目。 编解码器位于一个外部 PCB 上、此 PCB 上有一个用于扩展连接器 P2的插座、eZdsp 可插入该插座。 我对时钟设置有疑问。
我计划将编解码器配置为从器件、这意味着 eZdsp 提供 BCK 和 LRCK 信号。 然而、编解码器也需要 一个应用于它的主系统时钟 SCKI。 扩展头 P2没有 RTC 时钟输出、因此我使用了编解码器旁边的标准时钟振荡器来提供系统时钟。 我听说这是一个坏主意、因为时钟可能会漂移、从而导致问题、但同时编解码器的数据表指出:
PCM3168A 器件不需要音频接口时钟(LRCKAD/DA、BCKAD/DA)和系统时钟(SCKI)之间的特定相位关系、但确实需要 LRCKAD/DA、BCKAD/DA 和 SCKI 之间的特定频率关系(比例式)。
因此、我对这意味着这种设置是否合适感到有点困惑、或者、将系统时钟 SCKI 连接到 BCK 是更好的选择、使它们都是相同的 FS 倍数(在本例中为44.1kHz)。
谢谢
(侧注、技术参考、版本 C 仍然建议扩展连接器 P2使用错误的插接连接器。 我还在假设这是最新版本吗? 它应该是30引脚版本、而不是它肯定建议的20引脚版本。)