This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C5535:外部中断

Guru**** 2982940 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677020/compiler-tms320c5535-external-interrupt

器件型号:TMS320C5535

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我有一个包含 ezdsp5535的项目、我必须使用外部中断。 我不知道如何直接使用寄存器来实现中断。 我知道这个板具有用于激活、清除...中断的预定义函数、但是我想直接在寄存器中写入一个值。 (例如:IFR0=0x00FA)

请、我需要一些有关此问题的建议...或一个示例。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知软件团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    请分享这是哪个 CSL 版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大卫杜夫,

    请查看这是否对 e2e.ti.com/.../227578有所帮助
    它适用于 C5510、但 C5535应该相同。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Yordan、

    版本为:TMS320C5535 CSL -低功耗  


    如果我回答不完整或错误、请多提出一点您的问题。

    非常感谢!!!

    此致、

    Cristina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大卫杜夫,

    请参阅我的上述回答。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Lali、  

    我看到了您的回答、但我仍然不理解任何问题。  

    我在 Code Composer Studio v.4中为我的项目工作。 如何直接访问寄存器? 如果我尝试写入 IER0 = 0x0004、这是程序中的错误。  

    对我来说、访问 寄存器中的位非常重要。

    它是否是一个对我有所帮助的文件? 或者我必须使用 GPIO 模块及其功能?

    请就此问题向我提供建议或建议。

    非常感谢您的关注。

    Cristina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cristina、

    在调试寄存器访问问题之前、是否可以升级环境以使用 CCSv7?
    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    v4已非常过时。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Lali、

    我还有此版本(CCSv7)、仅在我的项目中使用 CCSv4。

    Cristina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cristina、您好!  

    我在使用 CCS 4时也遇到了问题。 我用 ezDSPC5535启动了错误的方法。 在努力阅读大量博文后、我意识到 CCS 7是最重要的途径。

    我建议您仅使用 CCS 7。 您使用的是 CSL 库。 由 Spectrum Digital 网站提供? 这些库不是 C5535的库、存在大量缺失的寄存器。

    使用 TI 提供的:

    http://www.ti.com/tool/SPRC133

    作为额外信息、 我不使用 CSL、我基于这些帖子中的中断例程和 IRQ 矢量:
    https://e2e.ti.com/support/dsp/c5000/f/109/t/231388

    https://e2e.ti.com/support/dsp/c5000/f/109/t/231447

    希望这对您有所帮助

    Armando

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Armando!

    非常感谢您的帮助。

    Cristina