This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:SDK 支持寿命

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/679022/linux-processor-sdk-am335x-sdk-support-lifetime

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

我想知道 TI 计划支持 TI SDK 3.x 版 Sitarra SDK 有多长时间?

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    我们使用 Linux 社区的 LTS 内核、以便该内核尽可能获得社区支持。 这种情况已经发生了一些变化、但通常介于2年或2年以上。 同样、这也是社区支持。

    我们支持 Processor SDK 大约2年。 我们提供第一年的季度更新。 第二年、它针对经过验证的功能进行了更多的维护和错误修复。 因此、当 PLSDK 5在今年晚些时候推出时、PLSDK 3将过渡到不受支持的版本。

    新功能开发始终在上游完成。 那些在旧 SDK 中需要这些功能的用户将需要相应地对其进行反向移植。

    如果不希望将其保留在内部、则可以由专业技术的商业 Linux 供应商提供长期支持。

    我希望这能回答你的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-我相信我的问题得到了解答。