Other Parts Discussed in Thread: AM5708, AM5728
主题中讨论的其他器件: AM5728
工具/软件:Linux
我可以看到以下登录加电、但似乎无法使控制台输入正常工作。 它根本不会从我的键盘注册任何输入。
调试控制台与 AM5708 IDK 保持不变(UART3 TX 为 N24、UART3 RX 为 N22)。
U-Boot SPL 2017.01-00449-gc21db7e4f5-mis脏(2018年4月9日- 11:53:51) DRA722-GP ES2.1 尝试从 MMC1引导 i2c_write:等待 addr ACK (STATUS=0x116) tps65903x 时出错:无法设置 LDO1电压。 **第一个描述符不是一个主要描述符,位于1:1***** 警告- CRC 错误,使用默认环境 读取 u-boot.img 读取 u-boot.img 读取 u-boot.img 读取 u-boot.img 读取 u-boot.img U-Boot 2017.01-00722-gc21db7e4f5-mis脏(4月09日-11:53:51-0400) 电路板 X5715 电路板:电路板 XES241-2014-15电路板 X249-Beagle:4371-201-2011:2014374-201-2011:201-2011:2014374-2011:201-201-2014374-201-201-2011:4 版本未知 DRAM:512 MIB MMC:OMAP SD/MMC:0,OMAP SD/MMC:1 **第一个描述符不是1:1上的主要描述符** ***警告-使用默认环境时 CRC 错误 i2c_write:等待数据 ACK 时出错(status=0x116) i2c_write:等待数据 ACK 时出错(status=0x116) i2c_write :错误数据 ACK (status=0x116) i2c_write: 等待数据 ACK 时出错(status=0x116) 警告:FASTBOOT.board_rev:未知的主板版本 GUID 分区表标题签名错误:0x0!= 0x5452415020494645 PART_GET_INFO_EFI:***错误:GPT 无效*** GUID 分区表标题签名错误:0x0!= 0x5452415020494645 PART_EFI_GET_RETA: 错误***错误:错误 GPT = 0xFAST_RETA_RETAx0_FAILURE:错误。 AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式 标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio sagadopt part ccc apst 扫描总线设备... 找到0个器件。 网络: 未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC 无法获取 cpsw 的 PHY:Addr 1 cpsw 按任意键停止自动引导:2.
我在 U-Boot 源代码中使用了 mux_data.h 文件、而 TX 上的更改按预期工作、但 RX 上的更改似乎 没有任何影响 :
{UART2_CTSN、(M1 | PIN_INPUT)}、// uart2_CTSN.uart3_RXD */ {UART2_RTSN、(M1 | PIN_INPUT)}、// uart2_rtsn.uart3_TxD *
我还尝试了串行控制台流控模式。 没有影响。 我还验证了电气上没有任何问题(例如、我看到了轨迹上的活动)。
有什么想法?