This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:您能帮我检查原理图吗

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/678651/tms320c5517-could-you-help-me-check-schematic

器件型号:TMS320C5517

尊敬的先生:

我们希望在机器人应用中使用 C5517。
您能帮助我们将原理图作为附加文件进行检查吗?

谢谢!

e2e.ti.com/.../YK919_2D00_ROBOT_2D00_FB_2D00_V0.2_5F00_180408.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vayne、

    您能否通过 TI 代表提交此申请以进行原理图审阅?

    无法在 E2E 上提交原理图审阅。

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一些快速反馈... 但我仍然建议您通过 TI 代表提交原理图审阅。

    非常好的原理图。

    引导模式引脚不得悬空。 建议将每个引脚布线到上拉和下拉电阻器、以便您可以在构建电路板后修改引导模式。 确保将其上拉至 DVDDEMIF 而非 DVDDIO。
    EM_A[15]/GP[21]/BTM0
    EM_A[16]/GP[22]/BTM1
    EM_A[17]/GP[23]/BTM2
    EM_A[18]/GP[24]/BTM3
    EM_A[19]/GP[25]/BTM4
    EM_A[20]/GP[26]/BTM5

    * R1212和 R1213看起来都已组装(CVDDRTC 电源)。 只应组装一个、两个看起来都像有效电源。

    *组装了 U1201 USB 振荡器、但不提供任何 USB 电源。 如果没有 USB 电源、振荡器将无法运行。 使用 CLKIN 作为时钟源-它被连接至 STM32上的 SAI2_MCLK、这应该起作用。

    * MT48H32M16LF 已停产、您有此存储器库存吗?

    希望这对您有所帮助、
    标记