This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:10GbE 未使用的 MDIO 引脚

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2E05, DS100DF410, TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/678159/66ak2h14-10gbe-unused-mdio-pins

器件型号:66AK2H14
主题中讨论的其他器件:66AK2E05、 DS100DF410、 TLK10232

大家好、我很难确定如何处理10GbE 接口上的 MDIO 引脚。 我看过光纤收发器和铜收发器、只看到差分 RX 和 TX 线路。

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了另一个光纤收发器、我猜 MDIO 引脚会连接到收发器上的引脚4 (SDA)、而 MDCLK 会连接到引脚5 (SCL)。 这是我希望连接的收发器:

    www.formericaoe.com/.../TAS-A1NH1-P11_V01.pdf

    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    MDIO 接口(MDC、时钟和 MDIO、DATA)是以太网 PHY 的标准控制接口。  MDC 是 MAC 的输出和 PHY 的输入。  MDIO 是一种双向数据总线。  您说10GE 光纤 PHY 具有 SDA 和 SCL。  这些名称通常与 I2C 接口关联、后者与 MDIO 不同。  但是、某些 PHY 会对这些引脚进行多路复用、以便可以使用任一接口标准。  您需要对此进行验证。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢您回复我的帖子。 您说我需要10G 以太网 PHY 吗?

    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    您正在询问有关10GbE MDIO 接口的问题。  我假设您使用的是10GbE (XFI)接口。  是否使用1GbE (SGMII)端口?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    让我跑完我的理解、你可以纠正我的错误。

    我正在设计一个使用处理器上4个1GigE 端口的板。 据我了解、这些端口信号称为 SGMII、K2EVM-HK 引脚 AP31 (MDCLK)和 AR32 (MDIO)的第14页上的引脚连接到每个 Marvell GigE PHY。

    我还想使用处理器上的2-10GigE 端口。 在原理图的第15页上可以看到10GigE 信号是 XFI。 现在、在引脚 AT33 (XFIMDIO)和 AR34 (XFIMDCLK)上、这些引脚和 SOC_XFI 引脚转到 ATCA 连接器第39页。 我没有进行任何10GigE 设计、因此这都是全新的、但我已经完成了使用高速光纤的设计、并使用了 SFP+连接器。 我想10GigE XFI 信号也是如此。 我可以使用光纤电缆或铜缆。 因此、通过使用插件收发器(Finisar 的 FTLX8574D3BCV)查看 SFP+连接器、我可以看到差分 TX 和 RX 线路以及 SDA 和 SCL 线路。 现在、我相信 SDA 和 SCL 线路只提供收发器的状态信息。 这就是我的理解。 我已向 Mistral 发送电子邮件、以查看他们在 RTM 分线卡上执行的操作。 我曾打算购买该卡、我继续购买了10GigE 铜缆以测试链路。

    感谢您的帮助和评论。

    谢谢、
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    两个以太网子系统中的 MDIO 块是通用的、也是通用的。  它们基本上是用于控制 MDIO 从站的控制器。  如果需要、您甚至可以将所有 PHY 连接到单个控制器。  您需要小心处理 MDC 缓冲、因为 MDC 上的干扰已导致我们的 EVM 出现许多问题、我们也在客户电路板中观察到了这种情况。  我建议您在 www.ti.com/.../evmk2ex 上查看66AK2E05 EVM 的实现。

    Mistral 板包含转接驱动器和 SFP+连接器、因此它们的解决方案相似。

    SDA/SCL 通常是 I2C 信号的名称。  一些以太网 PHY 和相关器件通过 I2C 或 MDIO 或在同一引脚上进行多路复用。  I2C 和 MDIO 控制通道非常不同、尽管它们都使用2个引脚。  此外、不要假设它们仅用于状态。  对于 XFI 等高性能接口、您还需要通过该管理端口执行复杂配置、以使链路正常工作。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    您好、感谢您提供的信息。 什么是"转接驱动器"、您是否有器件型号? 您是否有66AK2E05 EVM 原理图的直接链接? TI 的链接不起作用。

    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了链接。 我今晚会查看这些内容、明天就会与您一起讨论。

    谢谢、
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    大家好、我有 K2E 原理图、它和 K2EVM-HK 一样。 10GbE 连接至我不会使用的 ATCA 连接器。 我将使用带收发器的 SFP+连接器。 您是否有任何有关如何完成此操作的信息? 还有其他参考设计吗?

    谢谢、
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    大家好、我现在看到的是更大的图片。 Mistral 必须使用具有引脚搭接和 I2C 控制的3.3V、10Gbps 4通道线性10GbE 转接驱动器。 现在我只需要找到一个。

    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    RTM BOC 使用 TI 的 DS100DF410转接驱动器。

    我已将您发送至 K2E EVM、以便您可以查看 MDC/MDIO 实现、它比 K2H EVM 上的实现更加稳健。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在认为可能需要 PHY、而不是转接驱动器。 我很困惑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    大家好、您能不能从 Broadcom BCM8727了解一下这部分内容。 我认为这是我们实施10GbE 的答案。

    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    我们在实现中添加了转接驱动器、原因有2:

    1. SFP+电平应大于 K2H 器件发出的 XFI 信号。  转接驱动器将在这些更高的级别进行连接。
    2. 从 K2H 通过 EVM、连接器和 BOC 以及 Long 跟踪此数据速率。  转接驱动器提供均衡功能、以增强提供给 SFP+连接器的信号的信号完整性。

    如果您直接在 K2H 器件的 XFI 信号上实现 PHY、并且 PHY 在附近、则无需转接驱动器。  但是、如果曲目较长或您选择使用 SFP+模块、则建议使用内联转接驱动器。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    我无法为您评估此 Broadcom 部件。  您需要执行此分析。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    非常感谢您对我如此耐心。 在我的设计中、轨道将小于2英寸、因此我认为 PHY 就足够了。 您能推荐 PHY 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我查看的是 TLK10232器件。 数据表共100页、是的! 我可能有一个1GbE 经过背板、另一个连接到 SFP+连接器。

    你怎么看? 是否有更好的东西?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然我不认为 TLK10232是 PHY、但如果我想连接到具有10GbE 卡的计算机、我想知道情况是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    我认为 TLK10232不是合适的选择。  它具有与 XFI 不同的 XAUI 接口。  我们不是最好的回答这些问题的人。  我建议您在接口论坛上开始一个主题帖、以便您获得支持问题的合适专家。

    Tom