This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA756:多屏 Android

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677616/dra756-multi-screen-android

器件型号:DRA756

您好!

我正在使用 DRA756开发板、该板已刷写 Android Marshmallow。 有2个显示器连接到板(LCD 和 HDMI)。  

当前场景、正在发生屏幕镜像:如果我打开任何相同的应用程序、则会在两个显示屏上进行镜像。

我希望在每个显示屏上独立运行不同的应用程序。(例如:LCD 上的视频播放和 HDMI 上的 Google 地图)

我们非常感谢您的任何帮助。

谢谢、

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    默认情况下、在我们的 SDK 中、我们会在第二个显示屏上执行镜像。
    如果您希望在辅助显示器上显示不同内容、则必须使用 Android 的演示模式编写应用程序。

    Android 中提供了一个 API 演示应用、您可以使用它来测试演示模式。
    它被称为 ApiDemos、 可在$MYDROID/开发/样片/ApiDemos 位置获取。

    获得此应用程序后,您可以转到“应用程序”-->“活动”-->“演示”来测试演示模式。 在这里、您 将在 LCD 和 HDMI 中看到不同的内容。

    此致、
    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    感谢您的回复。

    >>如果您想在辅助显示屏上显示不同的内容,则必须使用 Android 的演示模式编写应用程序。
    我的 APK 基于 Qt 框架。 我正在使用 Qt Creator 开发 APK 并在 Android Marshmallow 中进行安装。 在这种情况下如何避免屏幕镜像的任何想法。

    谢谢、
    Arun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅对于运行 Android 的系统、演示模式是在辅助屏幕上创建不同内容的方法。
    您必须了解如何在 Qt 环境中使用演示模式。 这超出了我们的 SDK 范围。

    此致、
    Vishal