This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5716:McASP 数字环回

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/678177/rtos-am5716-mcasp-digital-loopback

器件型号:AM5716

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我使用 EDMA 在 McASP 和我的乒乓缓冲器之间传输数据、在 AM5716上使用 EDMA。 我已经验证了从输出缓冲器到 McASP 的数据是否正常工作(我在示波器上看到数据)。 由于目前 McASP 输入引脚上没有可用的数据、因此我想使用 McASP 数字回送来检查 EDMA 是否在接收方向上工作。  我已在 DLBCTL 寄存器中设置 DLBEN =1。 但我没有看到数据从 EDMA 发送回输入缓冲器。 我已确定 EDMA 接收工作正常(我看到了用于 接收的通道0的 TCC 0和1)。 我想知道我还能检查数据是否从 McASP 环回?

提前感谢!

Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rong、

    我们在 Processor SDK RTOS 驱动程序中提供了带有 EDMA 的 MCASP 内部回送示例。 您能否运行该示例并将 MCASP EDMA 和内核设置与这些示例中的设置进行比较。
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_MCASP


    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是一次更新。:

    正确设置 ORD 位后(以匹配发送/接收 ARN)。 回送现在可以正常工作。

    感谢您的所有支持

    Ron