This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H12:有关 K2H EVM 设计的问题。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/679041/66ak2h12-question-about-k2h-evm-design

器件型号:66AK2H12
主题中讨论的其他器件:TPS51200、 TPS51206

大家好、

我在 K2H EVM 上找到了2个 TPS51200。 一个用于 DisconteSDRAM 阵列、另一个用于 SO-DIMM。

我们能否减少此设计并在客户电路板上使用1个 TPS51200? 谢谢!

BR、
丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这样做的原因是、在设计时、据估计 VCCB0V75和 VCCA0V75都需要3A 电流、从而提供总共6A 的电流、而这无法由单个 TPS51200处理。 如果您使用缩放的器件来处理 VCCA 和 VCCB 的总电流、则可以使用它。

    如果需要、我将通知硬件团队进行详细说明。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    正如 Yordan 所说、这一切都与电流能力有关。  客户需要计算两个存储器阵列上 VTT 所需的最大电流。  如果最大功耗小于3A、则单个 LDO 就足够了。  还有更小的 VTT LDO (如 TPS51206)、在这些 LDO 中、您仍然可以使用2个、但每个 LDO 的电流都较低。  我认为它们的成本也更低。

    Tom