This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:AM335x LCD 数据问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/679118/linux-am335x-lcd-data-problem

主题中讨论的其他器件:AM3358

工具/软件:Linux

我们将 AM3358处理器用于我们的定制板。 我们在 TFT 中面临以下问题

在我们的定制板中、TFT 具有18位 RGB 和 SPI 接口。  

 
启用虚拟控制台驱动程序时,TFT 的 LCD 16和17引脚被拉低,这就是 LCD 不能用作18引脚或16引脚配置的原因。 请告诉我们它的解决方案。
 
请查找随附的 TFT 连接详细信息(随附的 TFT_CONNECT_Details.docx)以供您参考。 我们使用的 TI AM335X 处理器 与 ET028003DHU (与 HX8347控制器) TFT 显示屏(随附数据表 ET028003DHU Ver%5b1%5d.2-RoHS.pdf)相连。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Priyank Malhotra"]启用 虚拟控制台驱动程序后、TFT 的 LCD 16和17引脚被拉至低电平[/引用]

    我不明白您在这里的意思。 您能详细解释一下吗? 此外、 有关 LCD 引脚的正确分配、请参阅 AM335x 勘误手册3.1.1。