This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4376:Yocto 构建测试

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/678549/linux-am4376-yocto-build-test

器件型号:AM4376

工具/软件:Linux

你(们)好,先生  

我们有关于 Yocto OS 的一些问题。

     我们将 Yocto 用作4376网关的操作系统、以下链接是我们正在使用的 SDK。

          http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Building_The_SDK

      我的问题是如何确保操作系统级别的所有功能在该平台上都正常。

     TI 是否已 基于 TI 芯片测试了操作系统? 或者、您是否有需要为我们测试的操作系统级测试项目建议?

      谢谢。  

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yimin、

    Yocto 构建 Linux 分发。 Processor SDK 就是其中的一个示例。 是的、我们在 TI EVM 上对 Linux 发行版进行了相对广泛的测试、以满足广泛的基本用例。

    所有这些都应使想要在这一基础上进行构建的人更容易做到。 但是、用户应确保他们开发的软件和定制硬件满足正在开发的系统的所有要求。 由于每个软件或硬件定制都可能引入新的测试参数和差异、因此需要对创建的系统进行全面测试。