This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EXEVM:连接 AWR1642BOOST EVM (雷达传感器)

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677285/tda2exevm-interfacing-with-awr1642boost-evm-radar-sensor

器件型号:TDA2EXEVM
主题中讨论的其他器件:AWR1642BOOST、 AWR1642、 TDA2

您好!

我们希望通过 CAN 将 AWR1642BOOST EVM 连接到 TDA2X EVM。

但是、我们注意到 AWR1642BOOST EVM 具有单个 CAN-FD 端口、而 TDA2X EVM 具有单个经典 CAN 端口。 是否可以将 AWR1642BOOST EVM 配置为通过 CAN-FD 端口发送普通经典 CAN 消息?

如果不是、建议通过 CAN 将 AWR1642BOOST EVM 连接到 TDA2X EVM 的方法是什么?

此致、

Ranjith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ranjith:

    我不熟悉 AWR1642BOOST EVM。 我刚刚检查了 EVM 数据表:
    www.ti.com/.../swrs203

    描述了2个 CAN 端口:一个 CAN-FD 和一个经典端口。 您能否再次检查文档并检查电路板上的第二个 CAN?
    此外、您的板的版本是什么?

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan、

    感谢您的快速响应。
    您的注释中显示的数据表链接是 AWR1642雷达传感器、而不是 EVM。

    AWR1642BOOST EVM 的数据表可从 www.ti.com/.../swru508a.pdf 获取
    本文档在主题1.2主要特性以及图1中仅提及一个 CAN-FD 连接器。 EVM (正面)。

    因此、看起来 EVM 板仅从 AWR1642雷达传感器提供的2个 CAN 接口中暴露 CAN-FD 接口。

    此致、
    Ranjith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjith:

    抱歉、我没有意识到我在查看芯片数据表。

    我还检查了 EVM 文档。 在其中一个连接器(例如 J1)上、看起来可以达到经典。 CAN 在内部与 SPIA_CS 和 SPIA_CLK 多路复用、因此必须在软件中选择 CAN。 CAN 还可用于其他2个引脚:TRACE_DATA_12和 TRACE_DATA_13、它们也路由到 J1。

    请注意、您将需要一个外部 CAN PHY 收发器模块/PCB、因为2个引脚是一个简单的 CMOS RX/TX 对。 (CAN-FD 具有板载 PHY)

    此致、

    STAN

    P.S. 现在、我还记得、如果您仅需要网络上的两个节点(AWR 和 TDA2)、则可以将它们连接到无 PHY。 即

    TX --> RX

    RX <---- TX

    ,前提是电压电平匹配。 但我没有尝试过。