This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:OMAP-L138 Starterware 以太网

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677304/linux-omap-l138-starterware-ethernet

Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:Linux

您好!

                  我尝试  从 OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01 \ examples \ evmOMAPL138在 ARM 内核上运行 enet_echo 示例。
                  
                 我不知道如何在点对点应用中将 EVM 板直接连接到运行 Linux-Ubuntu 16.04的 PC。您能否帮助我 在运行应用程序时配置 Linux PC 以连接板。如何将数据从 PC 传输到我的板?


此致、

Aravind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    您可以查看 StarterWare 用户指南中的 Echo Server 示例应用部分、了解有关设置和运行此示例的说明:

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       我按照您上面提到的站点中的说明进行了尝试。 我 在 Linux PC 上运行 DHCP 服务器,在 PC 上设置静态 IP 地址,并尝试运行代码,代码卡在下面的行中。

    if (ipMode!= IPADDR_USE_STATIC)
      {
           /*等待动态 IP 地址正确分配*/
          State =&(sitaraNetIF[instNum].DHCP-> state);

          while ((* state!= dhcp_bound)&&(cnt-));

          if (0 = cnt)
          {
            返回0;
          }
      }

    代码卡在 while ((* state!= DHCP_bound)&&(cnt -))行中。 这是 PC 中的配置错误还是代码中的错误???我认为 DHCP 边界状态不会出现。DHCP 服务器无法将 IP 分配给我的 EVM 板... 可以帮助我解决这个问题吗??

    此致、

    Aravind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sahin、

            我将静态 IP 设置为我的 PC、将静态 IP 设置为板。  使用 PuTTy 连接到电路板时,显示“No route to host”错误。 原因可能是什么???? 在 Linux 中还有其他用于 PuTTY 的替代工具吗?

    此致

    Aravind