This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:EtherCAT 问题 PINDSW-1728

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/678631/am3357-ethercat-issue-pindsw-1728

器件型号:AM3357
主题中讨论的其他器件:AMIC110

您好、Sitara 支持团队

我的客户对以下记录 ID:PINDSW-1728有疑问
PRU ICSS EtherCAT Ver.01.00.04 Release Notes 2017/8/10。

processors.wiki.ti.com/index.php

已修复问题
记录 ID:PINDSW-1728
平台:AM437x、AM57x、K2G
详细信息:在主机侧看到多个 PDI 中断、用于进行大型 TxPDO 访问


问题1. 该问题对 AM335x 和 AMIC110有任何影响吗?
问题2. 如果是、您是否计划为 AM335x 和 AMIC110修复它?
问题3. 为什么在此版本中、AM335x 和 AMIC110的问题未得到解决?

此致、
卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanae、

    PINDSW-1728是在 AM437x、AM57x、K2G 平台上修复 PINDSW-1531 EtherCAT 大型 TxPdo 问题(错误的工作计数器-第二个数据报)的副作用。 由于修复的 PINDSW-1531不适用于 AM335x/amic110、因此 AM335x/amic110也不会发生 PINDSW-1728。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的支持!
    我不知道有副作用。
    因此、我在已知问题中找不到"PINDSW-1728"。

    此致、
    卡纳