This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2EVM5777:MMC/SD 写入速度问题

Guru**** 2983110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677600/rtos-tda2evm5777-mmc-sd-write-speed-problem

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:TI-RTOS

您好!

  我正在使用 RTOS 应用程序将视频数据转储到 SD 卡以 进行分析。 但我找到了

SD 写入速度有点慢。 我尝试了 SDHC 卡和 SDXC 卡。 两者都具有低写入性能。

我在 PC 上测试卡写入速度。 速度约为30Mb/s  

  那么、如何提高 TDA 上的 SD 写入速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用 TDA 观察到的写入速度是多少?

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rishabh、

    在我的 TDA2x 板上、它大约为每秒5MB。 这有道理吗? 谢谢。


    此致、
    张
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、您使用的 fatlib (FAT 库)并未针对性能进行优化、因为它是一个参考代码。
    我认为您获得的速度对于该代码来说是相当理想的。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rishabh、

    明白了。 感谢您的重播。


    此致、
    张
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rishabh、

    tda2x 是否支持其他任何 FS? 例如 exFAT 或 NTFS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dawei、

    Vision SDK 中不支持 exFAT 和 NTFS 文件系统。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rishabh、

    感谢您的支持。

    此致、
    张