This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 调试 C6746上的运行时错误

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677431/debugging-run-time-error-on-c6746

Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

您好!

我正在解决由于从 DSP-BIOS 移植到 C6746上的最新 SYS-BIOS 而产生的运行时问题。  我不断收到异常错误、但仍不知道原因。  我想、如果我从下面的 ROV 中发布异常转储、是否有人可以给我一些关于可能出错的问题的指示、或者要尝试的后续步骤。

谢谢、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这告诉我运行 HWI 15时发生了异常、这是时钟 ISR 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当派单表中没有任何内容时、为什么执行 HWI 15?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否直接查看 CPU 寄存器以查看 NRP、EFR 和 IERR? ROV 中显示的值对我来说看起来是假的。

    另一种解释可能是,已经发生了如此多的破坏,以至于它已经销毁了许多证据。 例如、NRP 显示发生异常的位置、其地址为0x34323531、对应于未定义的存储器范围(即、您不应该首先出现)。 EFR 应该显示发生了什么类型的异常、并且它的所有位都被置位。 EFR[29:2]应始终为0、因此这是意外的。 类似地、IERR[31:9]应始终为0、但也会显示设置的所有内容。

    通常、这些问题是一系列问题、始于对未定义存储器空间的访问。 捕捉它们的一种方法是在一系列存储器地址上放置一个数据观察点。 这里的目标是调试器在造成如此多的损坏之前使您停止工作。 那么、或许我们可以理解正在发生的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是异常时刻的寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这看起来比我想象的要好很多。 发生异常时、PC 位于地址0x11800524。 EFR 指示"内部异常"、然后 IERR 解码为"操作码异常"。 换句话说、CPU 在地址0x11800524处执行了一个非法操作码。 根据该地址的屏幕截图、该地址看起来像数据、而不是指令、因此这就是您遇到异常的原因。

    我不确定到底是什么会导致该误差。 您可能在某个地方使用了不正确的 Swi 句柄? 您是否在某个地方遇到了有关类型的编译器警告/错误、您可能会将其转换为预期类型而不是更改为正确类型? 也许您可以展示如何在代码中创建 SWI 以及与该 SWI 相关的任何引用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个想法是、也许可以看看 ROV 中的 SWI 信息。 也许有一个线索可以知道 SWI 最近被调用/发布了什么。 这可能会提供有关导致问题的具体 SWI 的线索。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我越仔细地研究这个问题,我就越不认为它是由 SWI 中的某个问题引起的,而是系统中的其他问题... 与 BIOS 相关或应用程序的不同部分。 我使用"实时会话"来查看正在运行的模块。 它进入我的某个 SWI、但在例外情况之前从未离开。 但是、我基本上将 SWI 作为一个 shell、在结尾处注释掉除一个简单的计数器以外的所有内容
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道这一点是否有用、但我看到 SWI 已发布、但在异常之前我从未到达那里(开始时的断点从未到达)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SWI 在出现问题之前会运行多少次? 那么、它在达到该 SWI 后是否崩溃? 可能根本的问题是 SWI 结构损坏。 也许我们需要看一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Brad Griffies">SWI 在出现问题之前运行了多少次? 那么、它在达到该 SWI 后是否崩溃? 可能根本的问题是 SWI 结构损坏。 也许我们需要看一下。

    [/报价]

    它永远不会到达 SWI。  我目前正在尝试单步执行一些 BIOS 代码、以查看会导致它关闭的原因。  不过、我不确定这是否起作用、因为可能是导致异常的某种事件组合、单步执行时我不会看到这种情况。  不过、它似乎通过了 Swi_post () ok。  因此、可能在 POST 和实际 Swi 函数之间的某个位置出现了问题。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    异常发生在对与其关联的 SWI 的第一次调用上、这是应用程序中的第一个 SWI、因此我可以在 Swi.c 中设置一个断点、就在它发生之前。  下面是到目前为止找到的序列:

    1) 1)程序加载后、按 F8。  它涉及 Swi.c/Swi_run ()中的第116行、如第一个图所示。  第二个和第三个图显示了 fxn 和参数、它们都是合理的。

    2) 2)按 F8。  在这种情况下、它在第114行达到断点、而不是118、如第四个图所示。  这告诉我它重新进入了 Swi_run 函数、而没有退出或移动到它的第一个条目。   

    3) 3)按 F8。  它到达第116行的断点

    4) 4)按 F8键、会出现异常、不会在114、116或118处执行任何断点、也不会在关联的 SWI 函数处理程序的开头设置断点。

    是否存在某种可重入性问题?

    如果有任何关于增加步骤的想法,将不胜感激。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布 SWI 定义及其相关用法的屏幕截图(即"帖子")?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Brad Griffies">您能否发布 SWI 定义及其相关用法(即"帖子")的屏幕截图?

    [/报价]

    我想确保我提供了所要求的... 您能否在这两种情况中的每种情况下提供更多的词语?

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请思考以下问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以尝试使 get/setAttrs 的第二个参数为 NULL? 在这种情况下、它将仅保留函数。 我认为您的 getAttrs 实际上可能会破坏函数、因为它会尝试将结果写入您提供的地址、即您正在运行的函数。 只需在 getAttrs/setAttrs 中为该字段使用 NULL 就可以修复该字段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是相关的配置。   

    VAR Swi = xdc.useModule ('ti.sysbios.KNL.Swi');

    SWI.numPriorities = 9;

    var swi_params_edma_acq_left = new swi.params();
    SWI_params_EDMA_ACQ_LEFT.priority = 7;
    swi_params_edma_acq_left.instance.name ="swi_edma_acq_left";
    program.global.swi_edma_acq_left = swi.create ('&swi_fxn_edma_acq_left'、swi_params_edma_acq_left);

    不过、发生了有趣的事情。  我更改了配置文件中有关诊断程序的一些内容、它似乎不再例外。

    我做了这个改变... 请参阅注释行和未注释行

    //Main.common$.diags_INFO = Diags.always_on;
    //Main.common$.diags_ANALYSIS = Diags.always_off;
    //Main.common$.diags_STATUS = Diags.always_off;
    //Main.common$.diags_ENTRY = Diags.always_off;
    //Main.common$.diags_EXIT = Diags.always_off;
    //Main.common$.diags_LIFECYCLE = Diags.always_off;
    //Main.common$.diags_INTERNAL = Diags.always_off;
    //Main.common$.diags_ASSERT = Diags.always_off;
    //Main.common$.diags_USER1 = Diags.always_off;
    //Main.common$.diags_USER2 = Diags.always_off;
    //Main.common$.diags_USER3 = Diags.always_off;
    //Main.common$.diags_USER4 = Diags.always_off;
    //Main.common$.diags_USER5 = Diags.always_off;
    //Main.common$.diags_USER6 = Diags.always_off;

    Main.common$.diags_INFO = Diags.always_on;
    Main.common$.diags_ANALYSIS = Diags.always_on;
    Main.common$.diags_STATUS = Diags.always_on;
    Main.common$.diags_ENTRY = Diags.always_on;
    Main.common$.diags_EXIT = Diags.always_on;
    Main.common$.diags_LIFECYCLE = Diags.always_on;
    Main.common$.diags_INTERNAL = Diags.always_on;
    Main.common$.diags_ASSERT = Diags.always_on;
    Main.common$.diags_USER1 = Diags.always_on;
    Main.common$.diags_USER2 = Diags.always_on;
    Main.common$.diags_USER3 = Diags.always_on;
    Main.common$.diags_USER4 = Diags.always_on;
    Main.common$.diags_USER5 = Diags.always_on;
    Main.common$.diags_USER6 = Diags.always_on;

    和  

    //Defaults.common$.diags_INFO = Diags.always_off;
    //Defaults.common$.diags_ANALYSIS = Diags.always_off;
    //Defaults.common$.diags_STATUS = Diags.always_off;
    //Defaults.common$.diags_ENTRY = Diags.always_off;
    //Defaults.common$.diags_EXIT = Diags.always_off;
    //Defaults.common$.diags_LIFECYCLE = Diags.always_off;
    //Defaults.common$.diags_INTERNAL = Diags.always_off;
    //Defaults.common$.diags_ASSERT = Diags.always_off;
    //Defaults.common$.diags_USER1 = Diags.always_off;
    //Defaults.common$.diags_USER2 = Diags.always_off;
    //Defaults.common$.diags_USER3 = Diags.always_off;
    //Defaults.common$.diags_USER4 = Diags.always_off;
    //Defaults.common$.diags_USER5 = Diags.always_off;
    //Defaults.common$.diags_USER6 = Diags.always_off;

    Defaults.common$.diags_INFO = Diags.always_on;
    Defaults.common$.diags_ANALYSIS = Diags.always_on;
    Defaults.common$.diags_STATUS = Diags.always_on;
    Defaults.common$.diags_ENTRY = Diags.always_on;
    Defaults.common$.diags_EXIT = Diags.always_on;
    Defaults.common$.diags_LIFECYCLE = Diags.always_on;
    Defaults.common$.diags_INTERNAL = Diags.always_on;
    Defaults.common$.diags_ASSERT = Diags.always_on;
    Defaults.common$.diags_USER1 = Diags.always_on;
    Defaults.common$.diags_USER2 = Diags.always_on;
    Defaults.common$.diags_USER3 = Diags.always_on;
    Defaults.common$.diags_USER4 = Diags.always_on;
    Defaults.common$.diags_USER5 = Diags.always_on;
    Defaults.common$.diags_USER6 = Diags.always_on;

    我试图控制与诊断相关的开销、因此关闭了除主信息之外的所有内容。  但是、将它们全部打开似乎已经改变了某些东西、所以异常不再发生、我可以看到正在进入和退出 SWI。   

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要看问题是什么... 我可以将 Main Diags (主诊断程序)设置为 All Off (全部关闭)、但不包括 INFO (信息)、就像我最初所做的那样。 但不是默认值。 现在尝试其中的每一项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    断言... 无法在默认设置下关闭。 下面的工作正常(无例外,应用程序似乎正在运行),这是我以前所有的诊断程序(主诊断程序和默认设置程序),但默认设置已打开

    Defaults.common$.diags_INFO = Diags.always_off;
    Defaults.common$.diags_ANALYSIS = Diags.always_off;
    Defaults.common$.diags_STATUS = Diags.always_off;
    Defaults.common$.diags_ENTRY = Diags.always_off;
    Defaults.common$.diags_EXIT = Diags.always_off;
    Defaults.common$.diags_LIFECYCLE = Diags.always_off;
    Defaults.common$.diags_INTERNAL = Diags.always_off;
    Defaults.common$.diags_ASSERT = Diags.always_on;
    Defaults.common$.diags_USER1 = Diags.always_off;
    Defaults.common$.diags_USER2 = Diags.always_off;
    Defaults.common$.diags_USER3 = Diags.always_off;
    Defaults.common$.diags_USER4 = Diags.always_off;
    Defaults.common$.diags_USER5 = Diags.always_off;
    Defaults.common$.diags_USER6 = Diags.always_off;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我想 Brad 已经成功了。 您能否执行其中一项操作(粗体更改)

    void swi_fxn_edma_acq_left (UArg0、UArgarg1)
    {

      blah blah;

    }

    bol_t swi_edma_acq_left_notched (int32_t * buffer_rx_ping、int32_t * buffer_TX_ping)

    {     

        Swi_Params swi_params_edma_acq_left;

        Swi_funcPtr swifxn;

        Swi_getAttrs (SWI_EDMA_ACQ_LEFT、&swiFxn、&swi_params_EDMA_ACQ_LEFT);

        Swi_params_edma_acq_left.arg0 =(ARG) buffer_rx_ping;

        Swi_params_edma_acq_left.arg1 =(ARG) buffer_TX_ping;

        Swi_setAttrs (SWI_EDMA_ACQ_LEFT、swifxn、&swi_params_EDMA_ACQ_LEFT);

        (笑声)

    或者更好地执行以下操作、因为您不会更改函数。

    bol_t swi_edma_acq_left_notched (int32_t * buffer_rx_ping、int32_t * buffer_TX_ping)

    {     

         Swi_Params swi_params_edma_acq_left;

        Swi_getAttrs (SWI_EDMA_ACQ_LEFT、NULL、&swi_params_EDMA_ACQ_LEFT);

        Swi_params_edma_acq_left.arg0 =(ARG) buffer_rx_ping;

        Swi_params_edma_acq_left.arg1 =(ARG) buffer_TX_ping;

        Swi_setAttrs (SWI_EDMA_ACQ_LEFT、 NULL、&swi_params_EDMA_ACQ_LEFT);

        (笑声)

    此外、我要使 Swi_Params 变量成为局部变量、而不是全局变量。 您的实现目前不是线程安全的。 多个线程可以调用此函数吗? 如果是这样、较高优先级的线程可能会在全局变量更新的中间优先于较低优先级、并且可能会发生混乱。 您现在可能没有遇到问题、但它相当微妙、如果设计在未来发生变化、那么这可能是一个问题。

    我认为更改诊断设置只是移动内存、使其不会成为灾难性的。 如果进行上述更改、您能否使用诊断设置验证该假设?

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="ToddMullanix"]

    此外、我要使 Swi_Params 变量成为局部变量、而不是全局变量。  

    [/报价]

    我没有这样做的原因是、在您展示的实现中、参数永远不会初始化。  在任何 Swi 运行之前、我有一个初始化过程、这个过程经过这些全局 Swi_Params_init ()、所以它们在所有启动前处于某种已知状态。  重要、不是吗?  我想我可以在 Swi_post 之前执行每个初始化、以及我的相关参数 args 更新。  这肯定值得让事情变得更线程安全。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="ToddMullanix"]

    bol_t swi_edma_acq_left_notched (int32_t * buffer_rx_ping、int32_t * buffer_TX_ping)

    {     

        Swi_Params swi_params_edma_acq_left;

        Swi_funcPtr swifxn;

        Swi_getAttrs (SWI_EDMA_ACQ_LEFT、&swiFxn、&swi_params_EDMA_ACQ_LEFT);

        Swi_params_edma_acq_left.arg0 =(ARG) buffer_rx_ping;

        Swi_params_edma_acq_left.arg1 =(ARG) buffer_TX_ping;

        Swi_getAttrs (SWI_EDMA_ACQ_LEFT、swifxn、&swi_params_EDMA_ACQ_LEFT);

        (笑声)

    或者更好地执行以下操作、因为您不会更改函数。

    bol_t swi_edma_acq_left_notched (int32_t * buffer_rx_ping、int32_t * buffer_TX_ping)

    {     

         Swi_Params swi_params_edma_acq_left;

        Swi_getAttrs (SWI_EDMA_ACQ_LEFT、NULL、&swi_params_EDMA_ACQ_LEFT);

        Swi_params_edma_acq_left.arg0 =(ARG) buffer_rx_ping;

        Swi_params_edma_acq_left.arg1 =(ARG) buffer_TX_ping;

        Swi_getAttrs (SWI_EDMA_ACQ_LEFT、 NULL、&swi_params_EDMA_ACQ_LEFT);

    [/报价]

    在这些示例中,Swi_post ()如何知道要调用哪个函数?  还是因为该函数已经通过配置文件设置连接到 Swi 句柄?  我想我想知道为什么在 API 中甚至需要函数指针、但可能是我要忽略的东西/用例。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    param_init 上的好点。 Swi_getAttrs API 当前 将在提供的参数结构中设置以下字段:arg0、arg1、优先级和触发器。 Swi_setAttrs API 目前只设置完全相同的字段。 但是、我们不会记录这种情况、因此未来可能会发生变化。 因此、为了安全起见、调用 Swi_Params_init。 就是这样

    bol_t swi_edma_acq_left_notched (int32_t * buffer_rx_ping、int32_t * buffer_TX_ping)

    {     

         Swi_Params swi_params_edma_acq_left;

        Swi_Params_init (&swi_params_edma_acq_left);

        Swi_getAttrs (SWI_EDMA_ACQ_LEFT、 NULL、&swi_params_EDMA_ACQ_LEFT);

        Swi_params_edma_acq_left.arg0 =(ARG) buffer_rx_ping;

        Swi_params_edma_acq_left.arg1 =(ARG) buffer_TX_ping;

        Swi_setAttrs (SWI_EDMA_ACQ_LEFT、 NULL、&swi_params_EDMA_ACQ_LEFT);

            (笑声)

    供参考...您的临时"艺术作品"评论让我感到很高兴!

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一些人喜欢更改 Swi 函数(但这不是常见的用例)。 句柄指向 Swi_Object 结构。 这个结构为每个 Swi 实例维护函数指针、args 等。 getAttrs 正在从对象中读取、setAttrs 正在设置对象字段。

    使用 Swi_setAttrs 时请注意以下几点:SWI_setAttrs ()不得在被抢占或准备运行的 Swi 上使用。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="ToddMullanix"]

    param_init 上的好点。 Swi_getAttrs API 当前 将在提供的参数结构中设置以下字段:arg0、arg1、优先级和触发器。 Swi_setAttrs API 目前只设置完全相同的字段。 但是、我们不会记录这种情况、因此未来可能会发生变化。 因此、为了安全起见、调用 Swi_Params_init。 就是这样

    bol_t swi_edma_acq_left_notched (int32_t * buffer_rx_ping、int32_t * buffer_TX_ping)

    {     

         Swi_Params swi_params_edma_acq_left;

        Swi_Params_init (&swi_params_edma_acq_left);

        Swi_getAttrs (SWI_EDMA_ACQ_LEFT、 NULL、&swi_params_EDMA_ACQ_LEFT);

        Swi_params_edma_acq_left.arg0 =(ARG) buffer_rx_ping;

        Swi_params_edma_acq_left.arg1 =(ARG) buffer_TX_ping;

        Swi_setAttrs (SWI_EDMA_ACQ_LEFT、 NULL、&swi_params_EDMA_ACQ_LEFT);

            (笑声)

    [/报价]

    好的、可以了。  我实际上在我的一些其他应用程序中添加了 Swi (在全局变量上具有类似的 get/set Attrs)、并再次开始获取异常。  因此、我将仔细检查并相应地更改它们、看看异常是否消失。

    [引用 user="ToddMullanix"]

    供参考...您的临时"艺术作品"评论让我感到很高兴!

    Todd

    [/报价]

    编辑按钮-适合整理帖子,或在事实之后删除多余的注释 :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="ToddMullanix"]

    使用 Swi_setAttrs 时请注意以下几点:SWI_setAttrs ()不得在被抢占或准备运行的 Swi 上使用。

    Todd

    [/报价]

    好的、注意到。  我应该是安全的,因为 Swi_setAttrs()没有从 Swi 调用... 它是一个 Hwi 处理程序。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在进行这些更改后、所有 SWI 目前都在运行、而不会崩溃。 我们将其称为 Resolved。

    谢谢、
    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所以我很清楚--诊断与这没有关系吗? 为了回答你之前的问题、由于 Swi_post 而运行的函数在构建时被配置为你的 cfg 文件的一部分。 这就是为什么我建议只为该关联参数使用 NULL 并将其保留为单独的原因。 这就是您用于解决方案的原因吗? 或者、您是否按照 Todd 建议的方式执行了该操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Brad Griffies">我很清楚--诊断与这一点无关吗? 为了回答你之前的问题、由于 Swi_post 而运行的函数在构建时被配置为你的 cfg 文件的一部分。 这就是为什么我建议只为该关联参数使用 NULL 并将其保留为单独的原因。 这就是您用于解决方案的原因吗? 或者、您是否按照 Todd 建议的方式执行了该操作?

    [/报价]

    抱歉、我刚刚意识到我错过了您之前的回答、建议为 NULL。  好的、是的、它是配置链接。  

    我从这些页面获取提示、其中指示两个 Attr 调用中都需要该函数、首先是 getAttrs 中的指针:

    并且没有 setAttrs 的指针:

    除非我忽略某些内容、否则其他人引用这些在线 API 可能会因为同样的事情而被触发?

    诊断结果与它无关。  在进行这些最终更改后、我将所有内容都放回、以便在默认设置中关闭断言、但仍然没有例外。

    这是我执行的最后一个实现、这是 Todd 最后建议的、包括你指出的 NULL;加上更新以包含参数初始化

    Swi_Params t_swi_params;

    Swi_Params_init (&t_swi_params);

    Swi_getAttrs (SWI_EDMA_ACQ_LEFT、NULL、&t_swi_params);

    t_swi_params.arg0 =(ARG) buffer_rx_ping;

    t_swi_params.arg1 =(ARG) buffer_TX_ping;

    Swi_setAttrs (swi_edma_acq_left、NULL、&t_swi_params);

    Swi_post (swi_edma_acq_left);

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您确认诊断不相关。 这让我有点困惑、所以现在这是有道理的。

    文档正确。 这就是我用来诊断您的问题的方法。 Swi_getAttrs 的第二个参数应该是 Swi_FuncPtr*类型。 换句话说、它是指向 Swi_FuncPtr 类型的指针。 您需要执行 Todd 所示的操作:

    Swi_funcPtr swifxn;

    Swi_getAttrs (SWI_EDMA_ACQ_LEFT、&swiFxn、&swi_params_EDMA_ACQ_LEFT);

    我想编译器试图向您发出警告、但 getAttrs 调用中存在错误转换。 另一种解决方案(也在文档中注明)是为那些完全避免了该问题的参数传递 NULL。

    Brad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [quote user="Brad Griffies">感谢您确认诊断不相关。 这让我有点困惑、所以现在这是有道理的。

    文档正确。 这就是我用来诊断您的问题的方法。 Swi_getAttrs 的第二个参数应该是 Swi_FuncPtr*类型。 换句话说、它是指向 Swi_FuncPtr 类型的指针。 您需要执行 Todd 所示的操作:

    Swi_funcPtr swifxn;

    Swi_getAttrs (SWI_EDMA_ACQ_LEFT、&swiFxn、&swi_params_EDMA_ACQ_LEFT);

    我想编译器试图向您发出警告、但 getAttrs 调用中存在错误转换。 另一种解决方案(也在文档中注明)是为那些完全避免了该问题的参数传递 NULL。

    Brad

    [/报价]

    说实话、这对我来说似乎毫无意义。  在该上下文中、swifxn 是一些本地函数声明、与任何内容都无关。  在读取它时、我会看到它正在请求一个 Swi_func、我已经声明了这个 Swi 句柄/与它相关联、而这个 Swi 句柄是要放置在这里的那个。  我不能想象我是唯一这样阅读的人(但可能是谁知道)。  通过回顾 DSP-BIOS 实现、attr 调用确实采用了实际的 SWI 函数调用(除非我在那里执行的操作也不正确、并且它恰好能正常工作)、从而进一步导致了这种误解。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Brad Griffies"]

    我想编译器试图向您发出警告、但 getAttrs 调用中存在错误转换。  

    [/报价]

    编译器说、当需要(Swi_FuncPtr)或(Swi_FuncPtr *)(分别用于 set/get)时、它不像(void)或(void *)、因为我的 Swi 函数是类型 void。  好的、它需要一些用于 Swi func 的花哨指针类型... 没问题,所以是的,放入表中;) (Swi_FuncPtr *)表示函数地址/getAttrs 的(void *),而(Swi_FuncPtr)表示 setAttrs 的(void)。  我认为这不会被视为破坏性的铸件。

    Robert