This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:如何处理同步以太网/IEEE-1588引脚

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/678131/66ak2h14-what-to-do-with-sync-ethernet-ieee-1588-pin

器件型号:66AK2H14

大家好、我不熟悉66AK2H14 DSP+ARM 上的同步以太网/IEEE-1588引脚、如果我确定不需要它们、我应该如何处理它们?

TSCOMPOUT
TSPUSHEVT0
TSPUSHEVT1
TSSYNCEVT

TSREFCLKN
TSREFCLKP
TSRXCLKOUT0N
TSRXCLKOUT0P

TSRXCLKOUT1N
TSRXCLKOUT1P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    这些信号中的大多数是输出。  未使用的输出可保持悬空。  TSREFCLKP/N 是 LJCB 时钟输入缓冲器。  请按照 KeyStone II 器件硬件设计指南(SPRABV0)第3.3节中的图表进行操作。  本文档中应该列出了该接口和时钟、但似乎已经被忽略。  TSPUSHEVT0/1引脚是 I/O 引脚、但它们也具有内部下拉电阻器。  这些引脚在未使用时也可保持未连接状态。

    Tom