工具/软件:Linux
我能够引导系统、但是在"一次"引导/闪存之后、我无法使用我之前使用的相同 SDCARD 进入 u-boot 模式。
这是上电后的输出
这是我重新启动后的输出
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
我能够引导系统、但是在"一次"引导/闪存之后、我无法使用我之前使用的相同 SDCARD 进入 u-boot 模式。
这是上电后的输出
这是我重新启动后的输出
您好!
我建议你正式释放
http://processors.wiki.ti.com/index.php/6AO.1.0_Release_Notes
此外,请按照发行说明中所述的完整刷写过程进行操作,并确保在“环境”分区中刷写了正确的 DTB 文件。
http://processors.wiki.ti.com/index.php/6AO.1.0_Release_Notes#Flashing_procedure
此致、
Vishal
您好!
您能否执行几项检查/更改
1.将 DIP 开关设置修改为如下--这可确保电路板从 SD 卡引导:
SYSBOOT [0-15] 关闭关闭关闭关闭关闭打开关闭关闭关闭关闭关闭关闭关闭关闭关闭关闭关闭 关闭打开
userconfig [SW5](类似于用户指南中提供的内容) 关闭打开打开关闭关闭关闭关闭关闭关闭关闭关闭
2.确保 SD 卡上引导分区的内容仅为 MLO 和 u-boot.img。 删除引导分区中的所有其它内容。 此外,确保引导分区是 FAT 分区
您现在是否能够在 u-boot 停止? 您是否看到提示从3->2->1开始?
对之前消息的注释:
在器件0上找到 SD/MMC
正在读取 BOOT.SCR
**无法读取文件 boot.scr **
正在阅读 uEnv.txt
**无法读取文件 uEnv.txt **
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
如果您按照发行说明页面上的建议设置 DIP 开关设置、则单级引导加载程序(MLO)来自 SD 卡。 然后、MLO 跳转到第二级引导加载程序 u-boot.img。 从这些日志中、我了解到:
(a)您可能无法从 SD 卡引导(因此建议将 DIP 设置更改为生产 SD 引导模式、以确保仅从 SD 卡引导)
(b)引导分区可能没有 u-boot.img 或引导分区中存在 uImage (因此建议清除 SD 卡引导分区的内容、仅保留 u-boot.img 和 MLO)
关于此错误:
我们需要更多信息、了解这种情况的确切发生原因。 在 u-boot 存储库中的文件'drivers/MMC/MMC.c'中添加'#define CONFIG_MMC_TRACE'行、然后重建 MLO 和 u-boot.img。 将此更新的 MLO 和 u-boot.img 文件复制到 SD 卡。 这些更新的图像提供了更多有关卡电压选择失败的确切操作的日志。 有关如何重建 u-boot 的详细信息、请访问:
www.omappedia.org/.../6AO.1.0_Engineering_Drop
此致
Shravan