This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMIC110:EtherNet/IP 支持

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/678119/amic110-ethernet-ip-support

器件型号:AMIC110

代表现场团队发布

我的客户计划使用 AMIC110并需要 EtherNet/IP、他们将很快开始软件开发。  据我了解、EIP 的处理器 SDK 基准将在2018年第1季度末在 TI.com 上更新–这将基于处理器 SDK RTOS 4.2.0。 您能指导我了解最新的日程吗?
我希望我们的客户使用基于最新 PSDK 的新 EIP 软件开始软件开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    EtherNet/IP 协议正在重新基于 Processor SDK RTOS 4.3。 发布时间表将于4月底通知。

    此致、
    Garrett