请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
你(们)好
我们需要 HDMI 中的 RGB 和 YUV。
RGB 显示效果非常好。 但 YUV444的显示屏已损坏。
我们修改了 HDMI 中显示 YUV 的源。
TI-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.00.04\board-support\linux-4.9.28+gitAUTOINC+e43d1050-geed43d1050\drivers\GPU\DRM\omapdrm\dSS\hdm5_core.c
静态空 HDMI_CORE_WRITE_avi_infoframe (struct HDMI_CORE_DATA * CORE、
struct HDMI_avi_infoframe *帧)
{
…
/* leejoonho:06/04/18:测试 */
frame->colorspace = HDMI_Colorspace_YUV444;
hdmi _avi_infostar_pack (frame、data、sizeof (data));
(笑声)
}
HDMI 如何支持 YUV?
非常感谢。